处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

语音控制成关注焦点 安防领域应用异彩纷呈

语音控制成关注焦点 安防领域应用异彩纷呈
来源:互联网 时间:2013-09-18

    语音控制技术带来的,不仅是人机交互方式的变化,更重要的是带来生产方式的革命。语音控制把原本费脑、费力、费时的传统机器操作变为了一件简单有趣的事,相关技术的成熟也带动了一系列崭新的智能设备出现,使人们的工作与生活更加便捷,其应用范围和前景也愈加广阔。本文以车载安全、智能家居以及智能电网中应为为例,探讨语音控制在安防领域的应用。 

    车载语音控制系统发展成关注焦点

    随着语音时代的到来,车载导航作为车载智能系统的重要组成部分,也将发生大的变化。众所周知,我国历史悠久,地大物博,中文更是博大精深,被认为是世界上复杂的语言之一,地名、道路名、POI等地图要素信息都是海量数据,并且存在着大量的不常用字、词和多音字,这些都给语音识别带来了巨大的障碍。语音识别逐渐成为关注焦点,在车载导航中的应用日渐凸显。

    未来5年,汽车产业领域将有超过90%的创新与汽车智能化系统相关,汽车智能化已经被认为是汽车技术发展进程中的一次革命,是夺取未来汽车市场的重要手段。在WWDC(苹果电脑全球研发者大会)大会上,苹果公司为公众展示了搭载在iOS6上的Siri,新Siri功能不仅支持中文,还增加了对车载系统的支持,只要用户将iphone接入车内的USB线缆,便可使用电话、短信、查询方向等功能,通过语音指令实现对车辆的免提控制。据了解,目前有八大车企已经同意整合苹果的Siri语音控制功能,其中不仅有丰田、本田、克莱斯勒等车企,还有奥迪、奔驰、宝马这些响当当的豪华车企,通用汽车甚至暗示快12个月内将引入自己的车型当中。

    如何提高导航地图的语音识别率成为了推广语音交互技术应用的首要难题。据了解,国内大部分地图厂商都选择了直接购买第三方提供的云端语音服务,开发了链接互联网的在线语音交互地图产品,但这样的产品只能满足一般性的导航需求,语音识别率还不够理想。我们相信,当苹果的车载系统正式登录中国时,如何提高中文的语音识别率将成为大家关注的焦点。

    语音控制在智能电网与智能家居的应用

    智能生活,换成简单的说法便是简便生活,动一下拇指,发出点声音,便能解决之前必须手动才能完成的操作。在整个软件行业,不论是苹果手机、苹果电脑,还是百度输入法、腾讯的微信、米聊、UC的浏览器以及新浪的微博等等一些应用程序,都已经成为当下很多人以此取代传统短信进行交流的必备工具,这些软件在手机终端上面都有语音控制的功能。语音控制成了智能的一项标准。

    在未来的物联网时代,“语音命令——得到反馈”的互动模式将进一步延伸。生活中的电器将被赋予“说”与“听”的功能,人们的生活将不再需要手动操作。

    机器人语音交互实验平台>项目已列入了研究规划。“出发!对1号主变进行巡检。”一声令下,一个身高1米多的巡线机器人自动启动,沿着变电站内的小路,根据指令开始工作。语音控制功能不但能够有效利用用户个性化的语音,提高系统的识别准确率;而且能够提高用户输入词表的方便性和灵活性。随着指令发出者年龄的变化,还可以选择合适的语音替换用户原来的语音模型,使得语音智能平台具备更强的适应性,识别效果不会随着时间变久而变差。

    除了在智能机器人开发领域中,智能家居建设方面也开始着重语音控制技术。随着智能家居行业内的大发展,以及随着时间的推移智能家居行业内的技术越来越成熟,同时随着科学技术的突飞猛进以及社会的进步,一切都变得可能,一切都会慢慢实现。手机做到了可以控制智能家居控制系统,只要将家中设置一台中枢式的控制设备,接收手机命令,通过一些技术即可实现随时随地的自由控制、管理家中所有的家用电器,这些操作都可以在手机操控端上完成。那么在手机操控端上加“语音控制”的软件,通过语音声控,给手机发出命令,从而实现语音控制家庭中各种产品,这个也就不会是梦想。

    智能语音控制技术在智能家居领域的广泛应用,将实现一加一大于二的效果。在未来,语音控制技术将是智能家居设计方案中的主要部分。语音控制技术的成熟将为物联网的快速发展奠定基础。

    由智能家居、智能园区、电动汽车充换电设施建设等部分构成的智能电网,在未来的发展中将进一步拓宽物联网的发展道路,而在这个过程中,智能语音控制技术势必将扮演重要的角色,向更高层次发展。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次