• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

A7处理器:苹果向64位架构过渡的先行军

来源:网易科技
时间:2013-09-16

分享至:
据科技博客AllThingsD的报道,在 苹果 公司本周的新品发布会上,为亮眼的当属iPhone 5s搭载的采用 64位 架构的 A7 处理器了。苹果首席营销官菲尔·席勒(Phil Schiller)在介绍iPhone 5s时更是将其冠以“全球首款搭载64位处理器的手机”的名号,并强调指出A7处理器的性能是A6处理器的两倍。

“不管是数据处理能力还是图形运算能力,A7处理器都是A6的两倍,”席勒介绍说,“同时iOS 7也是针对64位架构设计开发的,这使得iPhone 5s能够获得无与伦比的性能。”

64位架构的A7处理器为手机带来的好处自然毋庸置疑,但A7究竟能为iPhone 5s带来多大的提升,目前尚不得而知。已经有不少业内人士指出如果处理器采用了64位架构,那么需要配以至少4GB的内存才能发挥其性能,而苹果并未公布iPhone 5s的内存规格,外界认为应该难以达到4GB的标准。如果上述推论属实的话,那么苹果此次所鼓吹的64位架构处理器就不过是一种市场营销手段罢了,因为iPhone 5s可能根本就难以发挥A7的性能。

不过也有芯片专家指出即便在内存没有达到4GB的情况下,64位架构处理器的性能依然是相当优秀的,因为在整数运算方面,64位架构处理器的表现要远远超过32位架构处理器,“A7处理器两倍于A6的寄存器数量能让其在不调用设备主内存的情况下完成更多的操作,” 市场研究公司Yankee Group的副总裁卡尔·豪威(Carl Howe)介绍说,“这也就意味着A7处理器在代码处理和运行方面的性能将会获得大幅提升。”

此外,苹果在A7处理器中还使用了ARMv8的架构,“ARMv8指令集处理方面有个非常大的改进,”微处理器评估公司Linley Group的高级分析师凯文·克雷维尔(Kevin Krewell)介绍说,“即便在运行内存不足4GB的情况下,A7处理器依然能够从容应对PC级别的应用程序和游戏,这也进一步拉近了手机和PC在处理性能上的差距。”

而苹果目前需要注意的问题是,采用64位处理器的iPhone 5s要能兼容以往的32位应用,毕竟如今大部分iOS应用都是32位的,让它们过渡到64位还需要较长的时间。


后,A7处理器的发布把64位的Mac应用移植到iOS平台变得相对简单一些,这对于开发商来说无疑是个好消息。“由于苹果已经对应用的整体开发环境进行了64位升级,所以对于开发者来说,只需经过简单编译就能将那些Mac应用移植到iOS平台上,”豪威说道,“而这种现象在Android平台是几乎不可能出现的。”

综上所述,苹果选择在此时发布64位架构的A7处理器不仅是市场营销所需,更是公司长远规划的一个重要组成部分。


















标签 A7 苹果 64位 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻