苹果
上周的发布会跟预期一样没有太大惊喜,会并没有透露一点儿有关 iWatch 或其他可穿戴技术的暗示。然而,在 Phil Schiller 的演示期间,他确实兜售了 iPhone 5S 的一项有趣的新特性—全新的协处理器M7的引入。
这款新的 iPhone 5S协处理器 的用途是当用户在走路跑步或开车时不间断地通过加速计、指南针或者陀螺仪等来测量动作。这样一种芯片的用途广泛,主要可以用来为健康及健身应用提供数据,但也可以在旅行中节省电池寿命,比方说检测出你在开车时可以阻止 iPhone 不断搜索 Wi-Fi 网络。
Phil Schiller 在介绍 M7 的时候举了一个例子,展示耐克即将推出的 Nike+ Move 应用对这款协处理器的使用。苹果无疑是希望耐克能成为榜样,鼓励其他开发者以类似的方式充分利用这款新协处理器的各种能力。
这款专门用于运动跟踪的芯片的引入会不会给为我们了解苹果未来的产品计划提供一丝线索呢?很有可能。
我们已经知道,苹果 CEO 库克对新兴的可穿戴技术领域很感兴趣,他本人就是耐克FuelBand的用户。在今年5月的D11大会上,库克认为该领域开发的时机已经成熟。(但是也有人认为库克在故意放烟雾弹迷惑对手)
除了库克自己的看法和观察,若干苹果专利(英文)也为我们了解苹果对可穿戴的想法提供了更深入的证据。M7 芯片也许只是一个开端,为一整套利用其不间断动作测量的新应用引领趋势。
终这款芯片会普及到 iOS 产品线的其他产品上,支持的应用数量也会不断壮大。然后支持若干此类应用的配套设备(比方说佩戴在手腕上的)也许就会适时地出现。
这种配套设备不一定是手表,但是想象一下,有了苹果设计的像 FuelBand 或 FitBit 这类腕带型设备(内置 M7 芯片),用户就可以在不需要带手机在身上的情况下随时跟踪你的运动。
这样,M7 协处理器就扮演了特洛伊木马的角色—首先让许多人迷上其未来相应设备可支持的应用,在得到足够用户支持的情况下,就可以轻而易举地顺势推出可穿戴产品。