来源:华强电子网
时间:2012-04-20
据英特尔的首席财政官StacySmith在一次新闻发布会上讨论公司的季度财务情况时称,英特尔的22nm制造工艺技术的FinFET晶体管将占英特尔半导体第二季度出货量的25%。
自从英特尔研发了用于台式机和笔记本的IvyBridge处理器,英特尔就显现了冲击大容量的势头,尽管英特尔还未正式推出IvyBridge处理器。IvyBridge处理器相比较之前的SandyBridge处理器,尺寸从32nm减小到22nm。
这也表明了英特尔的一贯做法——等到它的一线客户将其处理器设计在产品中,有一定的订单量并且准备推出他们的产品时,才会推出这款处理器。其中一款四核IvyBridge的一个关键销路是用于所谓的超级本,就像欧德宁所说的可以结合平板电脑的便利与笔记本电脑的性能。他还补充道:“21款超级本已经上市,明年还将推出多于100款超级本。”
英特尔已经连续几个季度制造22nm工艺的集成电路,据报道英特尔从去年第三季度就开始量产IvyBridge。推迟出货的原因之一是由于2011年下半年的电脑销量下降导致的SandyBridge处理器存货滞留。
英特尔的首席执行官PaulOttelini强调:“第二季度英特尔有三个晶圆厂在22nm制造工艺方面都表现出升温趋势,而由于第二季度的产量增加又增加了第四个晶圆厂。”他并未具体指出这些晶圆厂。
在此次发布会上,英特尔的首席财务官StacySmith说:“我们看到作为集成设备制造商的策略上的受益之一是我们可以调节这些工厂的生产速度。我们在第二季度将有25%的出货量是来自22nm工艺的IvyBridge。”
当问到将英特尔的芯片制造扩展为一个代工业务模式时,欧德宁不做确答:“大家也看到了一些公告,我们已经为了这块业务在接下来几年的发展签了一些公司。”他表示,这些将被当做摸索学习的经验,但这也将有利可图。“我们正在做的很多工作是建立一种可以使公司、设计者快速到达市场、衍生能力以及把我们的SoC业务模块化的函数库和工具。而好的检测这个效果的办法就是寻求一些确实很合适的第三方的客户。”
当问到英特尔能否为苹果或高通代工时,尽管这可能会与英特尔的Atom微处理器产生竞争,但欧德宁表示一切皆有可能,这些事终取决于商业上的价格点。“从留在我口中的味道来看,苹果似乎对我来说更有吸引力。”