处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx展示FPGA 80Gbps NIC及Intel QPI接口方案

Xilinx展示FPGA 80Gbps NIC及Intel QPI接口方案
来源:21ic 时间:2013-09-13

All Programmable FPGA、SoC和3D IC的供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. )在2013英特尔开发者论坛 (IDF 2013)上展示了业界首款基于FPGA的80Gbps 集成流量管理器(TM)的网络接口(  NIC)解决方案,以及一个通过Intel QuickPath Interconnect (QPI)通讯协议将FPGA连接到全新Intel® Xeon®  E5-2600 v2处理器的实现方案。这些技术展示了如何采用赛灵思的All Programmable器件和SmartCORE™  IP核开发高性能计算平台和数据中心设备。同时,上述这两款解决方案以极低的功耗实现了业界吞吐量和低时延,能满足业界新一代更智能数据中心的低功耗需求。

赛灵思公司有线通信产品部副总裁Hemant  Dhulla指出:“IT和数据中心管理团队迫切需要突破有限的资源、不断攀升的成本、爆炸式增长的网络流量以及商业和数据中心对计算性能无止境需求等的种种限制,因此高性能低时延高效硬件的需求也将随之持续增长。在商业和数据中心面临越来越多限制的情况下,赛灵思All  Programmable解决方案可以帮助各企业组织构建一个高性能和低时延的方案,帮助企业组织管理应对不断增长的商业和数据中心各种限制的需求。.

Intel公司总经理Stephen Price指出:“赛灵思All  Programmable器件结合我们的处理器,可提供低时延解决方案,满足用户对系统I/O扩展或应用加速的需求。有了赛灵思的技术支持,我们不仅能够帮助客户开发可直观管理其IT基础设施并通过内置智能功能实现高度优化的平台,而且还可促使我们更好地为客户提供可轻松与现有架构集成的更出色的IT和数据中心解决方案。”

关于演示

80Gbps网络接口卡(NIC) —赛灵思80Gbps NIC是一款基于单个All Programmable器件的高度集成的平台,其集成了内嵌流量管理的  SmartCORE  IP核、DMA控制器、PCIe端口和两个40G以太网端口,可代替两个ASSP,实现更高吞吐量并降低材料清单(BOM)成本和功耗。这款单芯片解决方案的突出优势就是具有一个特性丰富的高度可编程的流量管理器,可实现网络服务质量(QoS)。该方案理想适用于路由器、企业级网络监控与安全设备等高带宽应用。

Intel QPI接口解决方案– Intel  QPI接口解决方案为开发人员提供了一款用于连接到Intel处理器的基于FPGA的低时延高性能接口。演示采用了赛灵思7系FPGA,通过QPI  1.1接口与Intel Xeon E5-2600 v2通信。其采用本地回环(Native  Loopback)软/硬件来验证FPGA和CPU之间的数据交换。基于FPGA的QPI接口使设计人员能提供应用加速,既可用节点控制器(Node  Controller)来扩展高端服务器,也能通过扩展更多PCIe端口、存储器连接和NIC接口来扩大处理器的连接范围。

供货情况

80Gbps NIC和Intel QPI接口解决方案现已开始供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次