处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Emulex推出针对基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的服务器平台优化的I/O连接解决方案

Emulex推出针对基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的服务器平台优化的I/O连接解决方案
来源:21ic 时间:2013-09-13

—网络连接、监控和管理领域的Emulex公司(NYSE: ELX)日前宣布推出第五代LightPulse®光纤通道 (FC) 技术产品,包括第五代LPe16000系列(16Gb光纤通道和8Gb光纤通道)主机总线适配器(HBA)和LPe16202双端口融合网络适配器(CFA)。这些产品可以支持基于第五代光纤通道(FC)或基于万兆以太网(10GbE)的以太网光纤通道标准。同时,第五代LPe16000系列及LPe16202产品专门针对基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的服务器平台进行了优化。Emulex I/O连接解决方案支持PCI Express (PCIe) 3.0,具有行业性能以及更高效率,能够满足关键任务数据库、可扩展私有云和高虚拟化环境的苛刻要求。

Emulex营销及企业发展高级副总裁Shaun Walsh表示:“全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族支持PCIe 3.0。其所提供的极高带宽不仅能够充分释放目前第五代Emulex 光纤通道适配器系列产品的巨大潜力,还能够满足未来40Gb以太网的需求。这将在提供单端口1高达120万的IOPS性能之外,更可同时优化能耗、提升可靠性及效率。这对于支持高性能消耗的企业数据中心、扩展云环境和实现应用加速来说都至关重要。”

Emulex可以通过以下方式连接和管理英特尔服务器环境中的I/O:

· 面向企业云的融合网络:Emulex多网络架构以太网解决方案支持在企业云虚拟化中使用先进的万兆以太网络,同时支持使用行业标准NVGRE和虚拟可扩展LAN(VXLAN)技术的虚拟网络功能(VNF)。此外,Emulex融合网络适配器还支持软件定义网络(SDN),可以为多用户应用和混合云提供安全保障。这些能力可以为IT管理人员提供更好的扩展能力和灵活性,降低运行支出(OPEX),并改进服务等级协议(SLA)。网络融合通过虚拟服务把IP、SDN、存储和低延时RDMA集群解决方案整合到了单一的共享物理层上,从而优化基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的环境应用程序性能。

· 卓越的面向虚拟化和闪存环境的第五代FC连接性能:第五代Emulex技术能够提供单端口1每秒120万次IOPS的性能,这使LightPulse HBA能够满足当今高性能消耗型的应用程序、固态硬盘,以及虚拟和云计算环境的苛刻要求。竞品HBA单端口1IOPS性能只有Emulex产品的一半,而且不能在各端口间分配资源,这些都潜在威胁到了服务等级协议(SLA)的实现。

· 支持PCIe 3.0以实现更高的I/O带宽:第五代Emulex HBA及CFA支持PCIe 3.0技术。PCIe 3.0可以提供速度更快的I/O总线、更多PCIe通道和更高的I/O带宽。透过这些特性,第五代Emulex技术能够在性能上与基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的服务器平台充分匹配。

· 性能更强的CPU核心:使用Emulex I/O解决方案,客户可以扩展其基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的IT系统的整体I/O规模,进一步增加每台服务器支持的虚拟机(VM)数量,实现更大范围的数据中心整合。

英特尔公司技术创新总监Jim Pappas表示:“企业采用基于全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的解决方案时,需要大幅提高I/O性能,以便在更高的处理能力、英特尔® 集成I/O和全新英特尔®至强TM处理器E5-2600 v2产品家族的PCIe 3.0之间实现平衡。I/O生态系统需要包括高性能的I/O连接技术在内充分的I/O技术支持。在这个生态系统与行业中,Emulex始终是至关重要的价值贡献者,其产品可以充分提升I/O密集型虚拟服务器、云计算和扩展存储空间所需的整体性能。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次