来源:华强电子网
时间:2012-04-19
在日前举行的2012香港春季电子产品展览会上,记者获悉,继去年9月份正式落户广州番禺之后,广东新岸线计算机系统芯片有限公司推出了其第三代高性能、低功耗移动计算芯片N S115及基 于N S 115的参考设计方案。新岸线是国内首家使用先进的40纳米工艺设计和制造芯片的芯片公司,在高端芯片和通用计算机芯片方面取得重大突破。
新岸线市场副总裁杨宇欣预计,在今年下半年,7英寸的双核平板电脑将会率先达到千元价位,而在明年,更大尺寸的产品也会相继跟进。据悉,本次发布的N S115芯片及解决方案,集成主频高达1.5GHz的ARMCortex A9双核处理器和A R MM ali400G PU。相关产品预计于2012年6月份开始正式出货。