处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI将软件设计的仪器用于电子测试

NI将软件设计的仪器用于电子测试
来源:EEWORLD 时间:2013-09-10

仪器驱动的FPGA扩展、Xilinx 7系列FPGA和业界首款PXImc适配器模块扩展了LabVIEW RIO架构,以减少测试总成本。

新闻发布 —— 2013 年 9月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)- NIWeek - 近日发布了数款基于NI LabVIEW可重配置I/O(RIO)架构的新产品,为用户提供灵活性,帮助他们应对现代自动化测试系统的挑战并降低总测试成本。

“被测设备的复杂性不断增加,工程师因而需要在降低成本的同时,采用新的战略来保持竞争力,确保上市时间。”NI测试系统主管Charles Schroeder说道。 “LabVIEW RIO架构基于平台的方案,为工程师提供了取得成功必备的灵活、可扩展的工具。”

重要的平台更新当属新的仪器驱动的 FPGA扩展,它具备NI RF信号分析仪和RF信号发生器仪器驱动的特性,同时结合了开放式FPGA的灵活性与工程师所需的行业标准的仪器驱动的兼容性。 FPGA扩展基于世界首台软件设计的仪器——于2012年NIWeek上发布的NI PXIe-5644R矢量信号收发仪。对于几乎没有FPGA编程经验的用户来说,有了这些扩展,他们可以利用开放式FPGA的优势,通过更多的FPGA处理与控制,满足应用需求 。已经使用矢量信号收发仪的工程师,可以升级驱动程序,再将特定应用的FPGA代码与标准仪器驱动代码结合。

 “NI矢量信号收发仪上的用户可编程的FPGA,对于解决测试高度集成的RF组件来说非常关键。”Hittite微波公司副总裁Gorkem Guven表示。 “借助仪器驱动的FPGA扩展与LabVIEW编程体验,我们可以轻松利用FPGA来大大减少我们的测试时间,同时保留RF测试设备上所需的软硬件功能。”

另一个重要的平台更新是在LabVIEW RIO架构家族中增加了NI PXIe-7975R NI FlexRIO FPGA模块,它提供了的Xilinx 7系列FPGA技术,用于自动化测试与高性能的嵌入式应用。 相比当前的FPGA模块,新的NI FlexRIO FPGA模块将数据流带宽增加一倍至1.6 GB/s,将板载DRAM扩大四倍至2 GB。此外还有两个新的NI FlexRIO适配器模块发布:4.4 GHz的NI 5792接收器与NI 5793 RF发送器。

为了满足浮点运算所需的更大的处理要求,NI借助全新的NI PXIe-8383mc PXImc适配器模块,提升了LabVIEW RIO架构的CPU性能。 利用NI PXImc技术,工程师可以在系统中的多个CPU中分布浮点处理,就如同在多个FPGA中部署定点处理一样。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次