处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

云计算大应用 助力家庭安防发展

云计算大应用 助力家庭安防发展
来源:中国安防知识网 时间:2013-09-10

    云计算具有资源优化、节约使用、降低建设与运维成本、扩容共享开放等方面的特点,云计算可以使运营商开展的各种应用部署更方便,同时也提升了应用效率,通过云计算和云存储,可以更好地支撑业务运用。云计算带来监控应用新特点,成为推动安防技术发展的动力之一。 

    云计算推动视频监控

    伴随近年云计算、大数据的发展,视频监控业务中的存储和智能分析难题已得到解决,其中技术的推动作用非常明显。这是由于视频监控在安防、交通、医疗、物流等领域的应用越来越广泛,而海量的视频图象处理,需要相应的存储与计算平台,而云计算与云存储是大数据处理的实现方案。并且,视频监控系统已经紧密的和物联网、云技术联系起来。物联网的三个层次分别为传感监测、网络和应用,将来视频监控是物联网的极为重要的核心结点,视频信息量巨大。随着全球眼规模的扩大和高清化发展,海量的传输和存储需求,需要用到更多的云存储、云计算、云搜索技术,以及大规模的联网应用。

    通过应用大数据的处理技术,将全球眼的视频资源作为一个基本的大数据视频资源进行处理,通过全球眼平台,一方面实现对视频的大数据处理,另一方面将经过智能化处理后的数据,在全球眼平台上进行综合的数据服务。后通过运用物联网技术,还可以开展各种应用。

    云计算带来安防新改变

    云计算对于安防技术的发展来说,基本是按照模拟化,数字化,网络化,乃至智能化的道路发展着。而对于当前的发展定位来说,则是从分散的,非联网的技术向着联网一体化的,数据中心化的形态迈进。因此,云存储技术在应对这种转变上还是非常有优势的。以平安城市为例。当前的平安城市项目在建设过程中,对监控联网提出了很高的要求。因而很多厂家都在DVR、NVR,或者NAS以及SAN的网络处理能力上做足了工作,对各类设备的网络工作能力都进行了很大的提升。

    另外,高清视频在经过不同的编码处理后,也会产生非常大的存储需求。这无疑都对传统的存储方式是一个非常大的挑战。而监控存储云的出现,则可以很好的打破传统存储模式给存储工作带来的束缚。

    使网络中各种不同类型的存储设备能够进行有效的结合,从而形成比以往强大的存储能力。更好的实现性能与容量的线性扩展,从而让IT领域中一直追求的"海量存储"变为可能。而这种整合给用户带来的收益就是,能够减轻用户在监控存储设备上大量的投入,减轻企业在安防管理方面资金的支出。并且可以更好的实现资源的共享,数据传输的效率以及安全能力。总之,这种技术的应用对于大规模监控信息管理的帮助是非常明显的。

    除此之外,云技术还可以很好的实现智能视频的分析功能。尤其对于平安城市这样的超大规模监控系统来说。单纯的人工分析已经无法对每一个检测点进行有效的监控,因而智能系统分析则在这种管理中发挥着不可替代的作用。目前,制约智能化分析广泛应用的弊端除了智能视频分析技术还不够成熟以外,效率不高也是另一主要因素。

    当前的智能化分析设备主要是在前端监控点进行安装控制,但是实际效果并不理想。而如果借助云计算技术的话,则可以在后端通过发动网络内闲置节点进行智能化分析,从而以较小的设备投入换回更多的智能化工作回报。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次