处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PMC推出完整的12Gb/s SAS存储解决方案 提升SSD闪存性能

PMC推出完整的12Gb/s SAS存储解决方案 提升SSD闪存性能
来源:21ic 时间:2013-09-06

21ic—北京时间2013年9月5日,引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布推出适用于高性能服务器和网联存储的Adaptec® 8系列 12Gb/s SAS RAID阵列卡。结合PMC已有的I/O协议控制器、片上RAID(RoC)控制器、SAS扩展器、SSD控制器及其先进的软件,PMC提供了业界完整的12Gb/s SAS硬件架构,以充分发挥12G SSD的潜在性能。采用PMC解决方案设计的系统可采用较少部件,在更小的空间尺寸及更低的能耗条件下,提供比竞争对手方案多出一倍的连接性能。PMC的12Gb/s SAS架构可提供超高端口密度、灵活配置和卓越性能,专为云计算环境中的动态数据、内容分发网络和关键的数据库应用而优化。

PMC公司服务器存储解决方案部门的副总裁Jared Peters介绍说:“有了崭新的8系列RAID阵列卡,PMC现已能够解决12Gb/s SAS连接性相关的所有关键问题。我们8系列产品的设计目标是助力实现端口密度更高、速度更快及更易于配置的存储环境,这样的环境可直接提供速度更快的数据内容传输及访问。8 系列支持创新的maxCache Plus™分层功能,使PMC得以继续提供技术,以辅助数据中心的架构师从其存储资源中获取的价值及性能。”

Adaptec 8系列产品实现了业界的超过700,000次4k随机RAID IOPS,比上一代产品有60%的性能提升。该性能水平可以充分发挥12Gb/s SAS SSD的全部潜能(12Gb/s SAS SSD比6Gb/s SAS SSD速度要快一倍,比传统硬盘则要快1000倍之多)。

8系列产品家族共有五款卡,均基于PMC的12Gb/s SAS RoC控制器,尺寸为半高。配置选项中包括16端口的阵列卡,可连接两倍于竞争对手的硬盘数目。这一独特的高端口密度的技术配置也相当灵活,可以利用任意组合的SSD和HDD来创建混合存储阵列。采用8系列卡及maxCache Plus缓存及分层软件来部署混合阵列使SSD能够加速云计算应用。

Adaptec的第四代缓存方案现已支持分层技术,使客户得以实现存储投资回报的化。崭新的maxCache Plus技术与8 系列共同提供了在服务器环境下配置所有存储设备的灵活性,而非于与PMC硬件相联的设备。通过将快的介质用于数据加速,服务器中所有的存储资源都可以得到有效利用,从而实现性价比的存储架构。

IDC公司固态存储部门的研发总监Jeff Janukowicz认为,“企业级数据中心和云环境需要加速应用的性能,同时还需要经济高效地应对海量数据增长。 12Gb/s SAS架构及分层技术可用于应对这些挑战,帮助发挥SSD的全部潜能, 这就是IDC预期2012-2017期间SAS SSD的年复合增长率为75%的关键原因。”

12Gb/s SAS是用于未来高性能企业级服务器及存储阵列, 而且已被业界广泛采用的接口,其对充分发挥SSD的全部潜能至关重要。该标准也向下兼容现有的6Gb/s SAS架构。

希捷公司资深副总裁兼固态硬盘业务总经理Gary Gentry认为,“我公司崭新的12Gb/s SAS SSD显著提高在云及数据中心环境下的关键任务性质的数据的反应时间,而端到端的12Gb/s SAS硬件架构是该设计中的关键基础。PMC公司8系列阵列卡就是这样的重要元件,使数据中心的架构师能够将我公司业界的SSD产品的优势发挥得淋漓尽致。”

8系列符合PCI Express® 3.0规范,共有下列几款产品:

供货情况

完整的Adaptec 8 系列RAID阵列卡产品包括5个独立的SKUs,该系列产品将于2013年第四季度起通过Adaptec 的全球供应商及存储渠道的商业伙伴对外销售。

Adaptec 8系列HD miniSAS 线缆

Adaptec 提供种类繁多的6Gb/s和12Gb/s HD miniSAS线缆以连接现有的存储设备及与新的8系列RAID阵列卡。线缆通过Adaptec的全球供应商、存储渠道商业伙伴及提供技术支持的电话服务中心对外销售。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次