处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NFC终端卡片模拟应用:从一卡通走向一机通

NFC终端卡片模拟应用:从一卡通走向一机通
来源: 时间:2013-09-04

  2012年,复旦微电子集团提出的一机通概念为NFC终端的卡片模拟应用提供了一个良好的基础平台结构,一机通可以将机卡一体、机卡分离的需求统一在一起,将不同应用提供商的利益由对立转化为统一,兼顾已有应用和未来的扩展应用。

  摘要:

  NFC的概念提出已有近十年了,但在手机上批量加载NFC功能,则是始于2012年。本质上,NFC是成熟技术的创新应用,NFC的十年发展及推进之路,主要还是商业模式的探索之路。尤其是NFC的卡片模拟功能,其主要的应用场景为移动支付,本文通过探讨一机通概念,在基本不额外增加NFC成本的前提下,在手机上集成多个SE卡槽,使得多种应用可以集成在一个手机上,为产业链的各方在NFC卡片模拟方面实现合作共赢提供了一种可行性。

  1.NFC卡片模拟的现状与问题

  标准的NFC应用支持三种模式:卡片模拟、读卡器以及点对点通信。自2012年开始,NFC功能在手机上越来越普及,NFC技术经过了近10年的积累,目前看来,成为手机的标配应该是大势所趋了。

  所谓卡片模拟,就是将NFC终端整体上模拟成为一张卡片接受读卡器访问。NFC卡片模拟功能在国内得到了各大移动运营商、银联和第三方支付公司的关注,在过去的几年中,移动通信、金融、交通等各领域纷纷开展了基于NFC手机的卡片模拟技术研究及应用试点,这些技术研究取得了很多的成果,业界也提出了很多技术解决方案,但在具体的应用上也遭遇了不少问题,概括起来可以分为几大类:技术问题、可用性问题、适用性问题、售后服务问题和多应用合一的问题等,而且这些问题又相互交织在一起。

  1.1.技术问题

  技术问题首先是技术方案的选择,用户(无论是终用户还是应用提供方)大多期望在不改造手机的情况下在手机上实现卡片模拟功能,从目前的实际试点情况来看,在不改造手机的情况下实现卡片模拟功能还是受到了很多方面的限制,比如终端的适用性,可靠性等。因此,重新设计手机,使得NFC功能成为手机整体设计的一部分,是解决NFC应用普适性的重要步骤。随着国际国内知名品牌纷纷推出带有NFC功能的手机,可以说,手机的改造本身已经不是一个问题了。

  另一方面,无论选择哪种技术方案,技术问题的核心是射频性能,即如何在结构复杂、空间受限的手机上实现卡片模拟所需要的良好射频性能,从这一点来说,技术问题终体现在可用性上面。

  1.2.可用性

  可用性是用户的重要体验,也是决定NFC应用是否成功的关键之一,具体来说,可用性包括:

  1)终用户所感受到的可用性

  终用户将手机终端作为卡片使用时,用户体验非常关键,特别表现在卡片的非接触操作性能是否能够真正做到潇洒一挥。国内的非接触IC卡应用经过了多年的发展,积累了各种各样的读卡终端,终端之间的射频性能难免存在差异,作为后来者的NFC终端模拟卡片,应当与现有系统中的读卡器有良好的兼容性。而在实际操作中,这是一个技术难点。

  2)应用发行方所感受到的可用性

  手机作为卡片模拟时,必须要由应用发行方通过某种方式对SE进行发行,方可使用。SE在手机上的不同接入模式会导致不同的应用发行模式。机卡分离方案下,应用发行方只需要对SE进行独立发行即可,而在机卡一体的方式下,应用发行方将对整个手机进行发行,这种操作模式面临一系列的问题,包括:

  ●手机的物流运送:手机的价值较高,因此,会带来较高的物流与管理成本;

  ●无电池不拆包装发行:新手机一般都是电池外置、包装完整的,这就要求发行过程中不拆包装,不加装电池。从目前带有NFC功能的手机来看,很多手机的NFC天线都是做在电池上的,因此,不带电池是无法发行的;

  ●发行与销售的先后关系:如果是先发行后销售,那卖不出去怎么办;如果是先销售后发行,销售了之后应用发行方如何来信任这个手机;

  ●多家应用合一:发行的过程会多次重复,因此,上述的问题会成倍增加。

  为了解决上述的问题,有厂商和应用发行方提出空中发行的思路,即能够通过空中通道,将应用下载到SE中去。这种方案解决了发行的问题,但在售后服务方面仍然面临困难。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次