处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mouser供货德州仪器的温度传感解决方案

Mouser供货德州仪器的温度传感解决方案
来源:21ic 时间:2013-09-03
Mouser Electronics供应 德州仪器 (Texas Instruments)推出的高度集成的 温度传感 解决方案,帮助缩短新一代温度传感器的设计周期。

这些TI温度传感解决方案配备高性能的模数转换器(ADC)和模拟前端设备(AFE)。 TI的ADS1247和ADS1248是高度集成的24位ADC,可为温度传感器应用(包括热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD))提供全面的前端解决方案。 TI的LMP90xx是多通道、低功率的16或24位传感器AFE,它具有真正的连续背景校准功能,允许在所有增益和输出数据速率校准,并且不会中断信号路径。 ADS1018和ADS1118是配备集成温度传感器、电压基准和振荡器的精密ADC。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16451次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15996次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9209次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次