处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

使用在较低电压或较小电流电路上的时间继电器设计方案

使用在较低电压或较小电流电路上的时间继电器设计方案
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-04-13

时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,也许可以这样说:用来控制较高电压或较大功率的电路的电动开关:给继电器工作线圈一个控制电流,继电器就吸合,对应的触点就接通或断开。在供电电路中,继电器也被称为接触器。

从驱动时间继电器工作的电源要求(驱动线包工作电压)来分,一般继电器分交流继电器与直流继电器,分别用于交流电路和直流电路,另外,依据其工作电压的高低,有6、9、12、24、36、110、220、380等不同的工作电压,使用于不同的控制电路上。 时间继电器另一个区分点是它的触点(执行接通或断开被控制电路的开关),分别有常开、常闭、转换的区别,另外还有触点多少的区别,可以控制多大的工作电压及电流(即触点允许控制的功率)的区别,供不同用途选用;另外特殊触点还有带自锁(动作后即使控制电压消失,触点自己保持失去控制时的状态),带延时吸合或延时释放功能等种类,供特殊情况下使用。

1.时间继电器

当吸引线圈通电或断电后其触点经过一定延时再动作的继电器。

(1)结构(图2-3)

时间继电器结构图

(2)时间继电器的符号(图2-4)

时间继电器的符号

(3)时间继电器认识

类型认识:电磁式、空气阻尼式、电动式、电子式

①直流电磁式时间继电器——用于直流电气控制电路中,只能直流断电延时动作。

优点:结构简单、运行可靠、寿命长;缺点:延时时间短。

②空气阻尼式时间继电器——利用空气阻尼作用获得延时。

分:通电延时、断电延时两种。

③电子式时间继电器——分R-C式晶体管和数字式时间继电器。

优点:延时范围宽、精度高、体积小、工作可靠。

晶体管式时间继电器以RC电路电容充电时电容器上的电压逐步上升的原理为基础。电路有单结晶体管电路和场效应管电路两种。

分类:断电延时、通电延时、带瞬动触点延时三种。

结构认识:空气阻尼式时间继电器

组成认识:电磁系统、延时机构、工作触点

动作原理分析:空气阻尼式时间继电器(通电延时型)

当线圈1通电后,衔铁3吸合,微动开关16受压其触点动作无延时,活塞杆6在塔形弹簧8的作用下,带动活塞12及橡皮膜10向上移动,但由于橡皮膜下方气室的空气稀薄,形成负压,因此活塞杆6只能缓慢地向上移动,其移动的速度视进气孔的大小而定,可通过调节螺杆13进行调整。经过一定的延时后,活塞杆才能移动到上端。这时通过杠杆7压动微动开关15,使其常闭触头断开,常开触头闭合,起到通电延时作用。

当线圈1断电时,电磁吸力消失,衔铁3在反力弹簧4的作用下释放,并通过活塞杆6将活塞12推向下端,这时橡皮膜10下方气室内的空气通过橡皮膜10、弱弹簧9和活塞12肩部所形成的单向阀,迅速地从橡皮膜上方的气室缝隙中排掉,微动开关15、16能迅速复位,无延时。

总结:时间继电器的触点动作情况

通电延时型——当吸引线圈通电后,其瞬动触点立即动作;其延时触点经过一定延时再动作。

当吸引线圈断电后,所有触点立即复位。

断电延时型——当吸引线圈通电后,所有触点立即动作。

当吸引线圈断电后,其瞬动触点立即复位;其延时触点经过一定延时再复位。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次