处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦集成解决方案确保VoLTE成功部署

思博伦集成解决方案确保VoLTE成功部署
来源:企业网 时间:2013-08-30

思博伦通信近日宣布新的集成解决方案,可在实验室测试VoLTE的通话性能及语音质量。该方案将基于现场的Nomad HD测试方案与CS8 移动设备测试仪以及8100移动设备测试系统集成在一起。现在,运营商及移动设备供应商可在现网及实验室内使用同样的语音质量测试系统,以确保用户对VoLTE 设备的满意度。

当前,无线行业在语音服务从传统的电路交换网络转向全IP的LTE网络时面临重大的挑战。成功部署的VoLTE,要求其语音质量及通话性能等同于、好优于之前的语音服务。思博伦通信新推集成测试解决方案应对该挑战,新推出的集成测试方案可全面量化终端用户体验质量(QoE),并在商业部署前进行真实的场景测试。该方案凝集了Metrico公司多年来在现网语音质量测试方面的丰富经验和专业知识,Metrico是现网语音测试的,并于2012年被思博伦通信并购。此次思博伦推出的解决方案为独具特色的单平台模式,可对VoLTE及HD语音质量(包括时延和抖动)、通话设置时间、呼叫启动速率以及通话掉线率进行测评。

“与OTT VoIP “尽力而为”的服务不同,VoLTE能够确保终端用户的体验质量(QoE),”思博伦通信无线业务副总裁Nigel Wright指出,“Nomad HD是现网VoLTE及其他HD语音服务语音质量及通话性能测试的。当其与具有强大网络仿真能力的实验室移动设备测试方案集成融合后,使得思博伦拥有独特的优势,可以帮助运营商和设备制造商达成体验质量(QoE)目标,同时确保VoLTE设备的用户满意度。”

VoLTE的成功部署,至关重要的一步是在设备设计及研发的初期就进行相关测试。实验室VoLTE功能测试主要有两大类——协议一致性测试及服务性能。思博伦CS8移动设备测试仪可为这两类测试提供预置和定制的测试方案。思博伦的CS8测试能力旨在针对研发实验室而设,但它同样也是思博伦8100移动设备测试解决方案的核心部分。8100是移动设备测试领域的,其可以满足包括VoLTE及IMS在内一些领域的关键性能标准——这些都是北美及其他主要运营商验收测试所要求的。部署完成后,此类解决方案通过在实验室和现网使用等量测量系统及KPI,用于排除现场检测到的故障。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次