处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

2016年OLED材料应用于TV比重超手机

2016年OLED材料应用于TV比重超手机
来源:FPD制造 时间:2013-08-27

市场研究机构NPD DisplaySearch观察研究显示, OLED 电视将推动OLED材料市场在未来几年内大幅成长。预估到2017年为止,全球OLED材料之年复合成长率将达67%,而来自于手机应用之OLED材料营收成长力道则预估将在2014年后趋缓。

根据NPD DisplaySearchQuarterly OLED Materials Report(OLED材料季度报告),用于OLED面板发光层及一般层的有机材料市场规模,预计将从2013年5.3亿美元规模、成长至2017年达34亿美元规模。而OLED面板领导厂商三星电子于2013年8/9宣布收购OLED材料厂商Novaled AG公司,更显示OLED材料未来发展重要性。

截至目前为止,AMOLED面板主要仍应用于手机,但AMOLED面板制造商现在也开始积极抢攻电视、平板电脑,以及其他大尺寸显示应用。NPD DisplaySearch认为,尽管OLED电视在2014年以前、将受限于成本因素导致出货量成长较慢,但预计2017年後,OLED电视出货量规模就会快速达到1000万台水准,?占整体OLED面板总出货量比重10%。

若以面积观点来看,2014年OLED电视面板则估将占OLED面板材料市场应用比重达17%,?预估将于 2016 年超越OLED手机面板应用比重。

NPD DisplaySearch资深分析师Jimmy Kim表示,直到2017年,来自于大尺寸液晶电视面板应用将持续驱动OLED面板及相关材料迅速成长,这包括发光层、一般层,以及其他OLED层之材料需求,以及OLED面板产量面积。同时,来自于OLED电视面板制造的低良率、也意味着OLED材料消耗将持续增加,?进一步扩大OLED材料需求。整体来说,OLED电视将带动OLED材料市场规模快速成长。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次