• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

工程师推荐:好用的LED驱动IC大盘点(下)

来源:我爱方案网
时间:2013-08-27

分享至:

【导读】中国有句古话说“金杯银杯不如老百姓的口碑!”在IC领域,这句话同样适用。一款产品好不好,不看它的广告宣传如何精彩,而看工程师用得顺不顺手。实践出真知!今天《我爱方案网》为你整理了好用的LED驱动IC(下),欢迎广大工程师参与讨论。

相关阅读: 工程师推荐:好用的LED驱动IC大盘点(上)

推荐1:
MAX16832A降压恒流高亮度LED驱动器
推荐2:
MT7930原边反馈、隔离驱动IC
推荐3:
ZXLD1350,体积小巧比较适合做射灯产品
推荐4: LM3402 调光驱动IC
推荐5: DM412三通道LED、恒流驱动器

推荐6:FL7730 可调光单级 PFC PSR 离线 LED 驱动器

FL7730MY是高度集成的PWM控制器,提供多种功能来增强单级反激式转换器的性能。 专有拓扑TRUECURRENT简化了LED照明应用的电路设计。

TRIAC照明可通过照明亮度控制实现平滑管理,不会出现抖动。 通过使用初级端调节单级拓扑,LED照明电路板能采用更少的外部元件,从而将成本降至低。 它不需要输入降压电容或反馈电路。 为了实施更好的功率因数和更低的总谐失真,采用一个连接至COMI引脚的外部电容进行恒定导通控制。

与输入输出电压的变化相比,精密的恒定电流控制可精确控制输出电流。 工作频率与输出电压成比例改变,以保证非连续导通模式(DCM)能够更加高效低运行,其设计也更为简单。 FL7730MY提供保护功能,例如开路LED、短路LED和过温保护。 电流限制电平自动降低以将输出电流降至低,在短路LED情况下保护外部元件。

相关下载: 采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器设计指南


推荐10:MT7930单级、高PFC,AC-DC LED 驱动IC

MT7930是一个单级、高功率因素,源边控制交流转直流LED驱动芯片。利用美芯晟科技特有的技术(已申请专利),只需极少的外围器件感应源边的电学信息,就可以精确地调制LED电流,而不需要
光耦及副边感应器件。MT7930集成功率因数校正功能,工作在DCM(断续电流模式)和恒定关断时间模式,可以达到很小的总谐波失真电流。

MT7930同时实现了各种保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。


MT7930典型应用电路
MT7930主要应用

• AC/DC LED驱动
• 通用恒流源
• LED信号灯与装饰灯
• E14/E27/PAR30/PAR38/GU10等LED灯

相关下载: MT7930 单级、高PFC,AC-DC LED 驱动IC数据手册

几款芯片对比:


本文推荐产品全部来自《我爱方案网》LEDQQ群工程师的推荐,欢迎加入我们与更多工程师分享。

推荐7:BP3309 原边反馈单级有源PFC LED 驱动芯片

BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。


典型应用电路

相关下载: BP3309 原边反馈单级有源PFC LED驱动IC数据手册

推荐8:SY5800A AC-DC全电压LED照明隔离驱动芯片

SY5800A为一款单级PFC隔离型的LED恒流驱动IC,原边反馈,功率可以到60W,批量恒流针度可以控制在3%的范围内。广泛应用与LED面板灯,日光灯等大功率领域。

特点:

(1)源边反馈方案电路精简,输出电流精度可达5%
(2)内置PFC电路,功率因素高达90%以上
(3)采用准谐振技术,芯片输出平均效率达90%以上
(4)具备开路、短路保护功能

推荐9:MP4021原边控制隔离驱动IC

MP4021GS集成了PFC,工作在临界导通模式,带准谐振控制器。临界导通模式功率因子校正提供了低成本的具有低失真和高功率因子的系统解决方案。相对于传统定频PWM系统而言,准谐振控制提供了更高的效率和更好的EMI性能。在BCM模式下,能减小MOS管导通时的开关损耗,可以提高效率和降低芯片的温度。

典型应用电路

标签 元器件搜索 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻