处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

手机液晶屏等个模块测试解析方案

手机液晶屏等个模块测试解析方案
来源:华强电子网 时间:2012-04-10

中国每年都要生产成千上万部手机,然而手机测试设备却相当昂贵,测试速度普遍较慢。据保守估计,每测试一部手机将耗费生产商1$以及花费测试时间1-3分钟。所以测试设备的费用往往是OEM、EMS等手机生产厂商为关注的问题,而这也是阻碍扩大手机产量的一个瓶颈问题。

National Instruments在中国大陆的系统联盟商-VI Service Network, 利用NI的LabVIEW软件的射频硬件成功构建了一套价廉质优的手机在线测试系统。通过使用虚拟仪器和一些专有的技术,使得这套系统相对于传统仪器拥有很多突出的优点;首先,系统的测试速度更快。由于客户能够完全掌握测试方案,根据实际的测试需要选取不同的测试参数。在一个客户应用程序中我们通过采取并行测试的方法将速度提高了8倍。其次,系统是可扩展的。除了协议指定的一些参数测试之外,客户可以通过对PXI或PCI的模块扩展来增加测试,例如多媒体测试、话音质量测试、液晶屏测试和按键测试等等。这种扩展在传统仪器上是无法实现的。第三,系统具有复用性。由于PCI和PXI是通用测试总线,所以一旦客户的测试需求有所改变时,相同的设备在很大程度上能够被重复使用。这一特点对OEM或EMS生产商来说尤为重要。

本文中提供的手机测试方法适用于以下几种通信协议的参数测试:GSM,CDMA,,SCDMA和TD-SCDMA。其中GSM是世界上广泛使用的一种移动通信协议标准――也是中国,欧洲等国家和地区现行的通信协议标准;美国,日本和韩国等国家使用的是CDMA通信标准。中国正在建设CDMA网络,开发SCDMA和TD-SCDMA标准,并希望这种通信协议标准在中国及其他地区得到广泛的应用。由于此协议测试包含参数协议的实现,所以目前的这套系统能够比较容易地扩展成CDMA2000和W-CDMA通信协议标准测试。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次