处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

十大车载娱乐解决方案学习要点

十大车载娱乐解决方案学习要点
来源:我爱方案网 时间:2013-08-23


【导读】十大车载娱乐解决方案,包括来自的供应商德州仪器、意法半导体、ADI、Intersil、东芝、大联大等解决方案,帮助电子工程师们快速的了解各方案的优缺点,高效打造优势产品,加快产品上市时间。  

  方案一:   TI 可支持多种驾驶的车用影音娱乐系统解决方案    

 面对车载影音娱乐应用的广泛化,各厂商也绞尽脑汁的研发各种更契合大众的车载影音娱乐系统方案。I C6000 Jacinto 及 OMAP 处理器方案已经整合数字讯号处理器 (DSP),协助汽车原始设备制造商 (OEM) 有效应用实时无线射频、音讯、语音及其它创新功能。  





方案七:  
 TOSHIBA整套车载娱乐系统解决方案    

  对于如今的汽车音响系统而言,外挂接口的性能日益重要,因为人们越来越流行使用数码音频播放器和手机欣赏音乐。东芝可提供满足这种市场需求的集成电路以及能够提升收音机和CD播放器基本功能的集成电路。通过不断发展全面的系统方案,包括视频处理、音频处理和通信技术领域的丰富经验和专门技术,东芝已经能够提供一整套车载娱乐系统的解决方案。  


方案八:    品佳集团打造高性价比的车载娱乐整体解决方案    

  品佳集团除了开发出车载信息娱乐系统方案的核心SOC解决方案的同时还对SOC外围增加了收音机模块、音频功放和辅助MCU功能,为车载信息娱乐行业提供高性价比的整体解决方案。本文主要介绍该方案的SOC周边收音机模块、音频功放和辅助MCU的解决方案。  




方案五:    网友秀方案:基于北斗星导航的车载信息系统    

  通过智能手机中APP软件与的士司机沟通,解决打车难问题!我爱方案秀的邹工利用智能移动终端、移动互联、计算机通讯等技术,研发出租车用车载信息系统,利用智能手机的普及,不是纯软件方案,而结合物理连接分段式计价器,可实现在线、实时,并与服务管评结合…  


方案六:    Intersil低成本的便携式车用影音娱乐系统的解决方案    

  汽车多媒体时代的到来,配有车载显示器DVD/VCD及数字电视的汽车越来越普及,各种品牌的产品琳琅满目的充斥着汽车市场。而各个厂商的汽车影音娱乐系统的设计方案也是相互较劲,本文为大家推荐一款可提供低成本的便携式车用影音娱乐系统的解决方案。  




方案九:    ADI通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品解决方案    

  系统要求和设计挑战除基本的音/视频播放功能以外,现代主机系统对音/视频性能、联机性能、人机接口和操作便利性提出了更高的要求。系统引入了更多数字信 号处理技术,集成了 更先进的音讯算法,以改善声学体验或补偿驾驶舱的声学回应。因应愈趋庞大的市场需求,ADI推出通过汽车应用认证的信息娱乐系统产品解决方案。  


方案十:    沃尔沃全新安卓可联网多媒体车载系统方案    

  派诺特携沃尔沃推出一款基于安卓系统的可联网娱乐信息系统开放平台,该新系统的热门应用均采用安卓架构,且融合了派诺特一流的软件库,包括语音识别、媒体播放、电话及音响系统,充分满足汽车对可靠性、兼容性及安全性的品质标准要求。  


  方案三:   三星Cortex A8车用影音娱乐系统解决方案    

 当车用影音娱乐系统遇上Android,原本仅单纯支持影音、导航与免持听筒功能,立即蜕变为一个不折不扣的车用计算机,现在,更容易的,您只需要在原先的设备上,加载友尚自行开发之CPU模块「YSNV210M」, 就能立即化腐朽为神奇。  


方案四:    CSR PrimaII 车载娱乐影音整体解决方案    
  在2013 年中国汽车市场总需求约为 2080万辆。 每百户家庭汽车拥有量超过20 辆 ,预计 5 年后这一数字还会翻一番。这两年 ,成千上百的厂家争先恐后的涌入车载影音市场 ,为了帮助各厂家更加快速的占领市场 ,世平集团特推出 CSR Prima II 车载娱乐影音整体解决方案。  



方案二:    ST极具成本优势的汽车娱乐导航系统解决方案    

  在汽车信息娱乐领域,意法半导体是全球的专用集成电路供货商。意法半导体开发和生产大量用于汽车音响系统、数字无线电系统、多媒体系统和 GPS/GNSS导航系统的组件。本方案是意法半导体以STA2065 Cartesio Plus 为平台所推出的汽车娱乐导航系统解决方案。  



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次