处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦方案获CTIA授权 提供LTE设备A-GPS空口测试

思博伦方案获CTIA授权 提供LTE设备A-GPS空口测试
来源:飞象网 时间:2013-08-21

作为全球无线网络测试、服务及设备行业的企业,思博伦通信今天宣布,其8100定位技术解决方案符合无线设备空口性能CTIA测试规范3.2.1版的相关标准,已跻身CTIA公布的一期LTEA-GPS空口测试授权设备名单。这份公布于8月13日的名单显示,满足CTIA此次关键测试要求的授权解决方案正是基于思博伦平台。作为授权平台,Spirent8100将使得测试实验室能够为其客户的设备提供符合CTIA3.2.1测试规范要求的测试认证数据,而针对该新测试规范的测试很可能将在2013底被全面的强制要求。

CTIA测试规范的前期版本(3.1版)规定了GSM、CDMA及WCDMA设备中A-GPS的相关要求,而3.2.1版本又添加了支持附加协议的相关要求,该协议要求规定了LTE网络上A-GPS的精确定位,包括SUPL2.0及对RRLP和LPP的全方位支持。因为暗室是OTA测试解决方案的关键部分,思博伦与全球顶尖的OTA暗室供应商合作,共同开发了一种目前为全面的测试解决方案以满足市场需求。目前,许多世界顶级的无线设备测试实验室已经对基于思博伦平台的解决方案进行投资,正在获取CTIA的授权,相信不久该项关键测试设备就会进入其商业开发阶段。

“对北美地区发布的LTE手机来说,A-GPS空口测试具有高优先级,所以及时执行3.2.1版CTIA测试计划至关重要,”思博伦通信产品管理总监RajatAgarwal指出,“整个行业期待思博伦可以继续提供顶尖的LBS测试解决方案,我们已经选择与业界的OTA暗室供应商合作。鉴于思博伦平台解决方案是目前CTIA授权的、可满足LTE A-GPS空口测试要求的解决方案,我们进一步加强了在业界的地位。”

3.2.1版CTIA测试规范要求的LTEA-GPSOTA测试可以基于思博伦现有的A-GPS测试解决方案进行升级,也是思博伦与全球顶级OTA暗室制造商合作的一部分。基于思博伦平台的GSM、CDMA及 WCDMA A-GPS OTA的现有用户,可轻易将原版本升级至带有该新型LTE功能的版本。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次