处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

品佳集团基于Intel Atom Z2580的智能手机方案

品佳集团基于Intel Atom Z2580的智能手机方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-20

【导读】Intel Z2580为手机的性能表现提供了强有力的技术,可使得智能手机的性能表现极为出色,它支持无缝影音播放,支持全高清视频与无损音频。从安兔兔v3.3.1版本的测试成绩来看,30549的高分已经超越了目前市面上大多数ARM平台四核手机。



方案特色:

1)Atom Z2580处理器拥有2GHz主频,采用32纳米工艺制程,拥有14毫米×14毫米的封装技术。GPU方面支持EGL 1.4、OpenGL ES2.0、OpenCL 1.1e、OpenVG 1.1;
2)独特的总线设计和内存管理技术,大幅增加内存读取速度,提升整体性能,降低功耗;
3)超强多媒体处理能力:全高清1080p@30fps编/解码能力;
4)特有的高性能内置图像处理器:支持高达24MP摄像头,可达到10张连拍;
5)支持2个内置显示屏(单屏1280*1024)和一个HDMI(1080p);6)Intel特有安全性技术 OTP(One Time Password)。

方案框图:


规格说明

PCB 尺寸图:

手机主板背面为基带PMB9820,射频PMB5745, AP 应用处理器Z2580, 存储芯片


主板正面照, 可以看到主板正并没用采用屏蔽罩, 屏蔽罩集成在了中间的钢板上。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次