处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可变电阻进行电流调整方案解析

可变电阻进行电流调整方案解析
来源:华强电子网 时间:2012-04-06

电路的功能

电流源是为阻值有变化的负载提供恒定电流的恒流源。通过输入恒定电流,可以测量电阻(或电压),恒流源也可用于半导体传感器的驱动电路。本电路中,因为把基准电压接在电源上,很难用外部电压控制,所以用可变电阻来进行电流调整。

电路工作原理

为了便于理解电路的工作原理,把+VCC作为基准电压,OP放大器A1的输入电压不能在+VCC附近,因此把它降低5V左右,这样同相输入电压约为10V左右,那么要求V1的反相输入电压也应在10V左右。R4两端产生的电压则被控制在4.7V即要使IO=4.7V/470Ω=10MA的恒定电流流过。可变电阻VR1的作用是对输出电流IO进行微调,使其正好为10MA。

TR1用P沟道FET,是为了使TR2的基极电流不产生误差,若把FET的栅极电流看作零就很容易理解。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次