处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传中兴研发智能手机应用处理器 年底或发布

传中兴研发智能手机应用处理器 年底或发布
来源: 时间:2013-08-16

  导读:据悉,中兴自行设计的移动处理器基于ARM,不过目前还不确定构架到底是Cortex-A7还是A15,也不清楚是几核心,只知道它将支持4G LTE网络。如果中兴按照计划进行操作,那么首款采用自家处理器的中兴手机可能在今年年底或明年年初发布。

  据国外媒体报道,中兴(ZTE)目前正致力于开发自家的智能手机应用处理器。中兴开发的芯片未来将用于自家智能设备中,据称中兴芯片将采用ARM核心,并提供对4G LTE网络的支持,除此再无更多细节。

  制造自有芯片产品将帮助中兴在智能手机中创建更具个性的用户体验,这是采用别家如高通、英伟达等企业提供的主流处理器所无法做到的。这也将中兴提高到了能自行生产处理器的手机生产商行列中。

  先华为自主开发的海思处理器在其智能手机产品上被沿用了好长时间,其中K3V2反应一般,而华为新一代的手机处理器也将呼之欲出。

  据悉,中兴自行设计的移动处理器基于ARM,不过目前还不确定构架到底是Cortex-A7还是A15,也不清楚是几核心,只知道它将支持4G LTE网络。如果中兴按照计划进行操作,那么首款采用自家处理器的中兴手机可能在今年年底或明年年初发布。

  

  关于中兴的自主研发手机处理器的消息估计要等到2013年9月举行的中国国际信息通信展览会上公布相关成果。部署4G方面,中兴还做了很多其他的工作。

  近日,中兴通讯联合中国移动在广州4G现网部署的Cloud Radio创新方案得到全面验证。从测试结果来看,Cloud Radio解决方案给网络质量带来明显提升,并且可以兼容R8、R9的各类成熟终端,在传输上几乎能够不加改造的利用现有的PTN网络。这说明Cloud Radio已经完全具备了大规模商用部署的条件。

  Cloud Radio是中兴通讯在今年2月的巴塞罗那移动通信展上正式推出的面向4G网络的创新解决方案,以现有的承载网络为基础,凭借云调度和云协同解决方案,以小的投资高效解决LTE网络中的干扰问题,并显着提升LTE网络的接入性能。该方案获得了中国移动的高度关注,中兴通讯很快便受邀在广州与之一同进行方案验证。

  验证选取了着名的广州天河商圈,西起购书中心,东至岗顶,南到黄埔大道一侧,北到火车东站,这里聚集了超过150万平方米的商业面积,是广州、华南乃至中国的商圈,无线场景极其复杂。经过双方持续的努力,测试验证结果亮点颇多。

  首先是实现了跨基站的协同,这在业界尚属首次。以往的站内协同仅有板内和板间的交互,对传输无需求。中兴通讯这次利用闲置的PTN空闲传输资源,实现了更复杂的站间协同,提升网络性能的同时,限度降低了对传输的要求。同时,在业界首次全面验证了云协同(Cloud Coordination)CoMP(Coordinated Multi Point)技术,包括外场跨板、跨站的CoMP JT(Joint Transmission)、CoMP CS(Coordinated Scheduling)、JT/CS自适应。CoMP技术主要能改善小区边缘干扰较强、体验较差的用户的感受。实测表明,开启CoMP后,小区边缘用户的性能提升超过100%。

  中兴通讯一直致力于TD-LTE技术创新及应用,携手业界伙伴推动TD-LTE商用化进程。截止现在,中兴通讯在全球共获得了22个TD-LTE商用合同,与37个国家的55家运营商合作建设TD-LTE试验及商用网络。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次