处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marki利用AWR高频设计软件平台进行创新的混频器设计

Marki利用AWR高频设计软件平台进行创新的混频器设计
来源:中国电子网 时间:2013-08-15

AWR Corporation,高频EDA软件行业的创新领跑者,宣布他们的客户,Marki Microwave,一个定制高性能无线组件的企业,利用其高频设计软件平台为混频器设计成功开发出了一个新的设计和制造流程。这个革命性的新混频器设计流程结合了AWR的Microwave Office电路设计软件和Marki的正在申请专利的Microlithic混频器制造工艺,将原来的Marki混频器的大小减小14倍,并且将原来手工制作的具有行业质量和性能的器件设计时间减少5倍。由于建模和制造之间的紧密结合,Marki提供的这些新的混频器也可以通过准确的、逼真的、完全多维的电气模型的形式,很容易地集成在AWR Microwave Office系统中。

Marki Microwave 的运营总监Christopher F. Marki表示:“在软件中设计节省了我们无法估量的时间和金钱,明显给公司带来了一个更有利的未来和在行业中长期发展的前景。”

Marki创新的设计流程和生产工艺的细节,提到的业务执行和工艺设计,都可以在AWR网站上以AWR业务影响剖面和AWR客户成功案例的形式查看。

AWR市场副总裁Sherry Hess表示:“能够与Marki不仅在ROI的形式上就业务执行,而且就我们的软件用户群从终设计的获益交流了公司的成功经验,令人非常兴奋。我们经常听说我们的软件很棒,可以帮助客户实现他们的设计并快速投产,但当Marki与我们一起亲自详细地演示了这个案例,那简直是太棒了!我希望通过新的Microlithic混频器能够使 Marki公司获得巨大成功。”

价格和获得

混频器设备目前已在Marki Microwave上市供应。覆盖频率高达20 GHz的模型ML1-0113 和ML1-0220已经可供购买,还有几个频率高达50 GHz的模型目前正在预生产。联系Marki Microwave了解更多信息。

根据Marki要求制作的可用于AWR 的Microwave Office软件的混频器电气模型可在下列网址查阅www.markimicrowave.com/Microlithic。这些模型利用了行业的Microwave Office APLAC谐波平衡仿真器的精度,为射频系统设计师提供了前所未有的模拟能力。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次