处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

GigOptix加速40G和100G成套生产解决方案

GigOptix加速40G和100G成套生产解决方案
来源:ofweek 时间:2013-08-15
GigOptix宣布推出 40G 和 100G 成套解决方案,以简化产品评估和缩短产品上市时间。

GigOptix成套解决方案包括下一代硅薄膜聚合物(TFPSTM)马赫-曾德尔调制器(MZM)、对应的MZM驱动器、跨阻放大器(TIA)以及它们各自40G和100G调制格式的偏置板。

"GigOptix在光学子组件供应商中是独一无二的,因为我们可以提供大部分高速光电子接口设备,如驱动器、TIA和调节器。"GigOptix首席技术官Andrea Betti-Berutto表示,"这不仅给我们提供了深入解客户系统级挑战的机会,还促使我们不断优化TIA、驱动器和调节器的设计和特性,以提高设备性能和功率效率,同时通过提供完整的验证包采用客户自己的设计来降低客户研发成本和缩短开发周期。"

"现有的光学子组件生态系统需要客户从三家不同的供应商获取MZM、驱动器和TIA,然后才能使这些设备在同一个设计中交互操作。GLX成套解决方案是一种加快该设计的创新方法,同时使GigOptix在光电子功能不断融合的 光通信 领域占据地位。"

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次