处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器NFC电子钱包解决方案

德州仪器NFC电子钱包解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-14

【导读】NFC是一种采用 13.56MHz 频带的近距离无线通讯技术。虽然通信距离仅为 10cm 左右,不过和非接触式 IC 卡技术一样,“只需感应一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。本文介绍TI(德州仪器)的NFC电子钱包解决方案。

与非接触式 IC 卡不同,NFC 可进行双向通信。只要是支持 NFC 的产品和 IC 卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有 106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及 848kbit/秒四种速度可供选择。

NFC 标准只对通信部分进行了规定,包括“FeliCa”、“Type A”以及“Type B”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC 标准与Sony开发的“FeliCa” 以及荷兰恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)的 “Mifare” 所采用的非接触式IC卡技术,在实体层上具有兼容性。

NFC 的功能:



NFC 框图:


特性

TRF7970A EVM 特性包括:
•     NFC 模式(RFID 读卡器/写卡器,点对点和卡模拟)•
•     ISO15693 基于标准的传感器•
•     ISO14443 基于标准的传感器(A 和 B 型)•
•     基于 FeliCa 的传感器(UID 只读)•
•     独立的轮询模式,用于传感器检测的快速演示•
•     通过 USB VCP 与主机软件图形化使用者接口进行通信•

TRF7970A EVM 还具有以下硬件特性,专门用于开发目的:
•     MSP430F2370 超低功耗微处理器,JTAG 连接至开发环境,用于自订固件的开发。•
•     通过 0Ω 跳线并行或 SPI 连接•
•     逻辑分析器/示波器测试点,用于代码开发期间相关信号的观测•
•     SMA(Edge 安装且穿孔)板,用于连接客户定义的天线。•

TI NFC Demo Board:


TI NFC 方案

AM3715 ARM Cortex-A8 微处理器 + TRF7970A NFC AEF

电子销售时点 (EPOS) 解决方案 ,可将零售交易产品的开发时间缩短至 1 年,并同时保护智能财产权与金融交易。零售电子交易领域的设计人员,现在可快速便捷地开发整合了近距离无线通讯 (NFC) 等安全支付卡处理技术的尖端可携式销售时点应用。 EPOS 解决方案采用模块化设计方法,可提供寻求

以下差异化产品的客户更的高弹性,其中包括:
•    柜台支付终端机;
•    提供无线支持的行动支付终端机;
•    支持条形码扫描功能的掌上型数据终端机;
•    具有条形码扫描、支付与无线支持的全面一体机。

完整的 EPOS 解决方案提供整合性、安全性、NFC 以及弹性:

•    效能与整合度:包含 TI AM3715 ARM Cortex-A8 微处理器 的 1 GHz 高速效能,可透过整合型互动触控屏幕实现流畅且无缝图形与应用。此外,该解决方案还整合打印机、以太网、蜂巢支持以及行动连结功能(蓝牙 Bluetooth 与 Wi-Fi 技术);

•    NFC 功能: TI 的 TRF7970A 模拟前端 (AFE) 收发器提供的 NFC 功能,能够以更多无线连结选项扩展电子交易潜力,在降低员工编制需求的同时,提升交易速度与准确性;

•    安全性:可保护智能财产权与金融交易。EPOS 参考设计整合协力硬件厂商的安全控制器,支持安全启动与防篡改功能。金融交易安全的软件开发,可透过PCI 认证实验室 (PCI-accredited lab) 提供支付卡产业 (PCI,Payment Card Industry) 个人识别码 (PIN) 交易安全 (PTS) 标准的预先评估,帮助开发人员将开始时间缩短达 1 年。以上由英国 RFI Global 提供的预先评估,可帮助软件开发人员快速获得 PCI 认证,加速产品上市时程;

•    TI 讯号链、电源管理、ESD 保护以及逻辑装置的全面补充:支持如音讯、电池充电、马达以及触控屏幕控制等功能;

•    大众化的操作系统支持:充分利用现有软件代码与专业技术,进一步缩短产品上市时程。包括 Linux、Android 以及 Windows Compact Embedded 等各种系统;

•    其它特性:不但实现更进一步的产品差异化,而且还可简化接脚对接脚及软件兼容型 TI 装置的使用(例如:使用 TI DaVinci 数字媒体处理器增加视讯功能)。

TI TRF7970A 模拟前端 (AFE) 收发器

TRF7970A EVM 是自包含开发平台,可为客户定义的 RFID/NFC 应用独立评估/测试 TRF7970A RFID/近场通信 (NFC) 收发器 IC、自订固件、客户设计天线和/或潜在传感器的性能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次