处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆太阳能采集系统高效解决方案

飞兆太阳能采集系统高效解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-14

【导读】飞兆太阳能采集系统解决方案可以完全满足下一代电力系统的需求。凭借在工艺技术方面的深厚专业技术,辅助以各种创新技术,针对用户设计挑战,飞兆半导体提供了全套完整的、经济适用的解决方案,具有高性能、高效率和无以伦比的可靠性。

中央逆变器

中央逆变器将直流电压由光伏 (PV) 面板"串"转换成交流电压。它们是功率在 1kW 或以上的住宅、商务和实用型系统。 PV 面板的功率点 (MPPT) 跟踪集中在 DC-AC 逆变器级进行。



功率点跟踪 (MPPT) 是一种技术,借助该技术太阳能功率系统能够从太阳能电池阵列获取可能的功率。在太阳光、温度和总电阻之间,太阳能电池存在着较为复杂的关系,具有非线性输出特性。MPPT 系统通过采样光伏电池的输出,并施加一个电阻(负载),确保在给定的环境( 遮光) 条件下获取输出功率。其本质是:为获得可能的输出功率,如何确定逆变器需要从光伏电池提取的电流大小。在光伏功率系统中,为获得的产出效能,MPPT 起着重要的作用。结果是,MPPT技术能够限度地降低整个光伏系统的造价。

微型逆变系统

微型逆变器安装在 PV 面板上,只处理一块面板的功率(尤其是低于 500W 的功率)。 每个微型逆变器包括 DC-DC 逆变级和 DC-AC 逆变级。 这种配置的优点包括可扩展性和用于优化每块 PV 面板的分布式 MPPT。 PV 面板的 MPPT 在逆变级上集中进行。



微型转换器(DC - 优化器)


与微型逆变器类似,微型变换器需要安装在单只光伏电池板上,用于处理较小的功率。这种方法的优点是单独优化单只光伏电池板的MPPT,因此这种配置也称为DC- 优化器。这种DC-DC 变换器可以升降光伏电池板输出的直流电压,然后馈入“中央”DC-AC 逆变器电路。


能量采集的设计选择


设计师可以对多种能量采集系统进行选择,在确定采集系统时,需要做出多种关键性的设计折衷。设计MPPT功能时,需要决定采用中央式还是分布式,这一点非常关键,常常取决于效率、复杂程度和成本等方面的考虑。这种抉择还暗含着DC-AC 变换是否采用中央式还是分布式。后一点是,也需要在各种各样的单元串联或并联配置中做出选择。

对于设计师而言,中央逆变器拓扑具有广泛的选择和挑战。重中之重的选择是,决定是否采用隔离或非隔离拓扑。其它设计选择还包括是否采用升压型DC-DC 变换器,是否采用多抽头变压器也是一种重要的考虑事项。逆变器部分是否需要处理无功功率也对拓扑和器件选择产生着重要影响。微型逆变器的设计需要考虑采用串联配置还是并联配置。该考虑关系到器件选型,这主要源于变换器处理的电压等级不同。

更多阅读请下载详细资料: 飞兆太阳能采集系统高效解决方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次