处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

视频停车倾力而发 为智能停车应用锦上添花

视频停车倾力而发 为智能停车应用锦上添花
来源:中国安防展览网 时间:2013-08-14

    近年来随着国民经济不断发展,我国私家车的数量猛增,几乎所有的大都市无一例外地车满为患,要找停车位更是一位难求,这促使国内智能化停车场管理产业开始升温。智能停车行业的价值凸显使得在未来会有越来越多的企业加入,竞争不可避免。车位引导技术实现车辆入场后轻松停放,新型视频停车更是为智能停车的发展锦上添花。

  国内已有37个城市安装停车诱导系统

  截至2013年2月,国内已有17个省、4个直辖市及澳门特别行政区安装了停车诱导系统。其中江苏省安装停车诱导系统的城市多,有6个,其次是浙江省,有4个。上海、北京、苏州、重庆的停车诱导系统覆盖面广,上海已有10个区域安装了停车诱导系统,包括黄浦区、静安区、徐汇区、长宁区、虹口区等,北京已有7个区域,包括王府井、西单、中关村地区等。

  停车诱导系统项目的投资主体基本是政府部门,如交警、市政、交通委、商圈管委会、城投公司等机构。

  国内目前已建成的停车诱导系统,大多采用三级诱导:一级诱导设置在主干道,二级诱导设置在次干道,三级诱导设置在靠近停车场的周边道路。在传输技术上,也多采用GPRS无线通讯技术实现数据的实时传送。车位采集技术方面,一般采用地感、车牌识别等技术采集车位信息。诱导屏技术也有了升级:杨浦区五角场、原卢湾区的诱导屏采用太阳能供电模式,崇文门的停车诱导系统在夜间识别技术上有了明显改观。

  《全国停车诱导系统应用数据报告》由停车行业知名媒体编制,里面包含了全国37个城市的已建、拟建停车诱导系统情况,包括项目进度、覆盖范围、设备情况、投资情况、设备供应商、业主方、使用效果、存在的问题等文字和图片信息。报告还包含了停车诱导信息集国家标准、北京市、上海市停车诱导系统技术要求地方标准全文。

  车位引导技术实现车辆入场后轻松停放

  由于是基于一代车位引导技术进行的研发,找车机系统又称为“第二代车位引导系统”。相比一代车位引导来说,一个显着的革新就是每个车位上安装的不再是超声波车位探测器,而是高级的一体式视频检测终端。视频检测终端不仅能够对每个车位进行实时的有效检测,其集成的车位指示灯还能节省管材和施工费用,相比传统的需要分开安装再用kbg管连接的超声波探测器和指示灯,一体式视频检测终端性能上也更加优越。

  同时,视频检测终端采集到的信息将储存在服务器中,一方面供找车系统调用,另一方面能与出入口的收费识别系统结合,将识别准确率从普遍的95%提升到 99.75%以上(这是目前国内能达到的识别水平),从而能够有效杜绝缴费漏洞,提高停车场的经营和管理效益。停车场找车机系统在实现引导进场后的车辆停放功能方面,通过视频车位检测终端来实时获取车辆信息,并将所获取的信息体现在指示灯颜色和停车场入口引导屏数据的改变上,达到让车主获知停车场内现有空车位数量、位置等有效信息的目的,实现对车辆自主停放的引导,全过程无需人工参与,车主一目了然。

  城市停车诱导系统应用及发展现状

  城市停车诱导系统作为ITS智能交通系统的重要组成部分,欧美等国家已经进行了大量研究工作,并将其应用于市中心,在美国、德国等交通发达国家已在十几个城市进行了推广,通过使用了停车诱导系统,大大缓解了城市交通拥堵状况,减少了道路占用,降低了车辆尾气排放和噪声,而且显着提高了原有停车设施的利用率,取得了良好的社会效益和经济效益。国内如北京、上海和广州也有类似的示范性工程,并取得了一些效果,但在技术手段和诱导显示的内容表现形式上有所不同。

  城市停车诱导系统的各类软硬件技术,通过这几年的发展已经成熟,为系统的推广、实施打下了良好的基础:无线通讯技术,特别是移动通讯技术的发展,为城市交通信息化建设提供了很大的便利。不少国际着名通讯公司,如SIEMENS、MOTOROLA、WAVECOM,已经在GSM移动通讯网络上开发出了数据通讯产品。LED技术由于能实现全天候、不间断工作,显示效果好,越来越多地应用在多个行业,为使用者提供各种信息,目前,国内公司的产品在显示效果、接口技术、运行稳定性方面都比以前有了提高。GIS技术可以很容易地实现数据与地理信息的结合、匹配,现在已经广泛应用于各种地理信息系统的开发,对数据库进行综合分析,形成面向主题的结论,是数据仓库和数据挖掘技术的应用范畴。虽然目前还没有一个比较好的具体应用,但这是数据处理的发展趋势和应用方向。

  全视频智慧停车场集成技术顺势而发

  随着炙手可热的视频寻车技术的发展和视频免取卡收费技术的兴起,全视频智慧停车场建设方案已经在厦门湖里万达广场、武汉汉口火车站、厦门五缘湾乐都汇购物中心等多地停车场成功实施,并且集美万达广场、北京中骏世界城、南通十字街等地也已纳入施工进程,智能停车场集成技术在提升停车场管理水平的同时,也为智慧城市的发展做出了重要贡献。

  智能停车行业的异军突起与我国的城市化进程密不可分,从上世纪末酝酿,到本世纪初发端,再到如今的日渐普及为人们接受只用了短短十数年时间,科学技术的推陈出新不断悄然改变着人们的生活。现有的多种停车技术围绕车辆的停放展开专业化智能工作,车辆可以在城市停车诱导系统的指引下迅速有效地寻找到就近的空闲停车场,在车位引导系统的帮助下驶向空车位停放好,而在返回寻车的时候还有找车机的帮助从而节省心力,并在视频免取卡收费技术的控制下实现出入口的快速通行。智能停车场的集成化是未来发展的主要趋势,在此基础上还将融合车载导航、灯控系统、空气净化系统等先进技术,来不断完善智能停车体系,给人们创造舒适便捷的停车环境,并将以更经济、节约、有效的方式来满足社会对交通的需求,助力智慧城市的建设进程。

  随着二十一世纪智能化时代的来临,智能停车行业将迎来行业发展的黄金时期,在智慧城市的构建中发挥重要作用,而集成一体化的全视频智慧停车场也将深入到人们的日常生活之中,在智慧城市发展史上留下浓墨重彩的一笔。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次