来源:雷锋网
时间:2013-08-14
在过去12个月,Google 销售的Android设备超过iOS设备的2倍,现在估计有7.75亿至8亿官方Android设备在使用(这其中不包括Kindle Fire和中国未连接到Google的设备,约1.5—2.0亿)。这样下去,如果哪天Android的参与度果断超过了iOS,iOS将屈居第二,而且这个可能在2014年就发生。所以 廉价iPhone 来了,不管阴谋还是阳谋,它都是来捍卫iOS 神话的。
这些信息意味着Android安装基数是iOS 安装基数的两倍,如果单看手机使用人数,大约有2.5亿iPhone用户。Android自从2011年中期用户数开始超越iOS,从开发者角度看,自2012年起他们看见Android应用下载率开始是相对应iOS应用的1/2或者1/4,付费率是iOS的1/4。
这个当然是碎片化的影响,加上Android机全球平均价格250-300美元,iPhone平均600美元,使得它们吸引的用户也不如iOS有钱。
代沟终于有所改善
1)Google加强了对Google Play的监管
2)接近8亿激活的Android用户设备大大超过iPhone,即使购买率低、基数大也起了一定作用。
3)在2013年上半年Android累积下载赶上iOS(二者同为50亿),大约每台激活设备每个月应用下载数达5个。论消费能力的话, 苹果 给的数据,iOS用户一个月大约消费一美元;Android那边Google没有给具体数据,不过应该比这个低。
总的来说,平均每个Android用户的消费能力不如iOS用户,但基数确实更大。
Android安装基数有用吗,现在起开始有用了
也许某些开发者会认为,iOS的4亿的安装量已经够养活他们了,Android基数变大又有什么关系吗?
部iPhone发布一年后,苹果发布了App Store,那时候还只卖了610万iPhone以及大量的iPod Touch;一年之后,卖掉了2610万iOS设备。与此同时,一些开发者也看到了慢慢崛起的Android阵营,于是他们开始在iPhone上开发应用的时候也顺便给Android来一发,或者同时发布iPhone和Android版,慢慢地即使是免费应用,Android的下载率也绝不输于iOS版本的。
对于开发者来说,支持Android要比iPhone多花2-3倍的时间和金钱,但是想到巨大的用户基数,想到既得的利益,开发者们还是乐于做Android开发的。
6年来,Google这个后来者就靠着自己的毅力一点点后来居上了,并形成了对iOS的巨大威胁,iPhone上的卖点只剩下iOS上有着好的应用,好应用都在先在iOS上发布的。如果好的应用这个良性循环转移到Android上去,那iPhone就在等着一步一步被侵蚀。之前花600美元买了有好应用的iPhone在300美元的Android前已经没什么优势了。
而这时,更便宜、更多潜在用户数的廉价iPhone出来解救局面了,它有潜力扭转这种局面,就像现在的低端Android市场,价格低一些又怎样?受众会徒增一大片!这样以其人之道还治其人之身的iOS战略,可能会迅速扩张iOS的用户基数,想想200到300美元的iPhone,轻而易举就能销到上千万吧,一个季度可能就能达到5000万吧?
所以无论阴谋还是阳谋,廉价iPhone更多的是战略举动,是要捍卫高端iPhone一度攻下来的iOS王国。