• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

2013英飞凌XMC1000全国巡回研讨会圆满落幕

来源:EEWORLD
时间:2013-08-14

分享至:

2013年8月14日——近日, 英飞凌 科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)在全国六大城市成功举办了“2013英飞凌 XMC1000 全国巡回研讨会” 。

XMC1000是英飞凌基于ARM Cortex-M0内核的32位 单片机 家族,旨在用8位的价格挑战中低端的应用领域。XMC1000分为三个系列:XMC1100入门系列、XMC1200特色系列和XMC1300控制系列。XMC1000采用65nm嵌入式闪存技术、300mm晶圆,这项工艺为单片机的低价提供了可能。64MHz MATH协处理器使XMC1000缩短了和ARM Cortex-M3产品在运算能力方面的距离。针对传感器/执行器、LED控制、功率转换、低端电机控制的应用,XMC1000进行了外设集的优化。同时,XMC1000亦适用于通用的低端应用,支持1.8V到5.5V的宽电压范围。

研讨会上,英飞凌市场人员及相关工程师分别介绍了XMC1000产品的基本信息、相关开发环境及资源,对其典型案例进行了分析,包括电动自行车(Hall FOC控制)、航模控制器(无感高速BLDC控制)、风机应用(无传感器FOC),同时介绍了一些非常灵活的单元,如ERU及芯片加密机制。现场更有英飞凌及其合作伙伴关于XMC1000的套件展示。在提问环节,现场听众表现踊跃,将整个活动推向了高潮。

研讨会上, 英飞凌更新了后续产品相关信息:

1. 英飞凌后续会推出QFN封装(4mm*4mm、5mm*5mm)的XMC1000芯片,样品将于2013年第四季度发布;

2. 武汉力源将为英飞凌XMC1000产品提供小批量购买服务,以满足国内中小客户的需求。

3. 英飞凌XMC1000相关样品可在线申请://www.ifxmcu.com/apply

英飞凌合作伙伴北京乾勤科技发展公司将于9月在北京举办XMC1000线下培训。届时, 您可深入地了解英飞凌XMC1000产品的详细信息。

标签 英飞凌 XMC1000 单片机 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻