处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华PCM-3356单板机提供双显类型解决方案

研华PCM-3356单板机提供双显类型解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-13

【导读】研华新一款搭载AMD G系列T16R处理器的PC/104 CPU板卡计算机PCM-3356 完全兼容ISA标准,其功耗与AMD LX800相差无几,但性能提高了3.16倍,不仅可作为AMD LX800平台的理想取代产品,还适用于同时要求x86兼容性和显示性能的应用。
特性 & 规格

•    AMD G-Series T16R 615 MHz处理器
•    系统内存:高达4GB 204针SODIMM
•     二级缓存:512 KB
•    系统芯片组:AMD A55E
•    BIOS:AMI 32Mbit Flash ROM
•     扩展接口:PC/104和1 x 半长Mini PCIe
•     支持双GbE和双显示(LVDS + VGA)
•     串行ATA:1 x 串行ATA接口,高达300MB/s
•    串行端口:3 x RS-232/422/485端口,带自动流控制
•     USB:4 USB 2.0
•     音频:Realtek ALC892 codec
•     存储:支持1 x 半长mSATA
•     5V输入电源,AT/ATX(电源容差范围:5V +/-5%)
•     电源管理:支持ACPI 4.0
•     看门狗定时器:输出系统复位,1 ~ 255分钟/秒可编程计数器
•     电池:3 V/210 mAH锂电池

从Geode LX800迁移至G系列T16R的优势

AMD G系列T16R 可提供:

•    低功耗:2.3W vs. 2.45W
•    硬件视频加速引擎,提供卓越的视频处理能力
•    低成本,其DDR3内存比Geode LX系列所使用的DDR1内存更快速、容量更大
•    对传统的ISA/DMA 有完整的支持

专为坚固型应用设计


对于极端环境下的高可靠性和耐用性要求,研华PCM-3356设计了高电平、工业级ESD COM端口驱动IC (15KV空气保护/8KV接触保护)。PCM-3356还采用日本聚合物铝电解电容,比电解电容的ESR更低,却能达到更高的MTBF;高Tg PCB (TG-150) 还使PCB能够承受更高的温度。PCM-3356在开发阶段还通过严格的信号验证流程,以保证高质量电路设计。PC/104堆栈机械架构使产品适合军事、交通以及其它存在振动问题的户外应用。

传统PC/104 (ISA) & 主流I/O接口完全支持


PCM-3356完全支持传统的PC/104 (ISA)和ISA DMA,这对于保留当前旧载板和PC/104 I/O模块的客户来说非常具有吸引力。除了支持ISA, PCM-3356还比LX800平台配置更多的主流I/O外围接口。PCM-3356带1个SATA 2.0、4个USB 2.0、3个完全COM、双GbE、双显示以及2个半长Mini PCIe接口(1个用于mSATA设备)。PCM-3356可通过Mini PCIe连接Wi-Fi模块,并支持mSATA可选存储模块,分别用于网络连接和存储。

卓越的显示性能 & 双显类型解决方案

PCM-3356搭载AMD G系列T16R CPU(带A55E FCH),支持4 GB DDR3内存。该产品还支持一个高级显示引擎,具有DirectX 11, Open GL 4.0, 2D/3D加速和硬件解码(UVD 3):H.264, VC-1 & MPEG2功能。PCM-3356支持18位LVDS显示性能;18位LVDS支持1280 x 800分辨率面板;在嵌入式应用中可支持VGA,以及LVDS和VGA双显。

远程管理:SUSIAccess & 嵌入式OS

PCM-3356支持SUSIAccess增值软件服务。 SUSIAccess可提供便捷的远程管理功能,使用户能够监控、配置和控制多个终端,从而方便系统维护和恢复。PCM-3356支持Windows 7/WES7/XP/XPe、Windows CE 7.0/6.0、Ubuntu 12.04和 Fedora 16操作系统。PCM-3356适用于多种应用,包括军事、医疗、工厂自动化、交通、安全和监控等。AMD G系列支持还将持续至2019年4月,以延长产品生命周期。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次