处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克公司携百佳泰展示HDMI 2.0完整测试方案

泰克公司携百佳泰展示HDMI 2.0完整测试方案
来源:21ic 时间:2013-08-12

21ic讯 泰克公司日前宣布,在近日举行的“泰克公司HDMI设计和验证研讨会”上,泰克公司专家在现场为工程师演示了HDMI标准从Sink端、Source端到cable和视频内容分析及验证的全系列测试解决方案。同时泰克还携手全球IT测试和验证咨询机构百佳泰(Allion Labs, Inc),为从事串行数据测试的工程师分析并介绍了HDMI认证测试与流程。

泰克公司业务拓展经理Allen Wang介绍说:“被称作DTV革命催化剂的HDMI 技术正迎来大规模应用的爆发期,从负责为HDMI提供授权的代理机构HDMI Licensing, LLC公布的数据显示,目前采用HDMI接口的厂商数量全球范围内已经超过1000家。”在HDMI 1.4标准之后,增加了对以太网和音频回传通道(HEAC)、3D高清格式、4K x 2K分辨率标准的支持。伴随着HDMI标准组织有望在2013年内确定HDMI 2.0标准规范并发布一致性测试(CTS),HDMI2.0时代可以说即将来临,而更高的传输速度、更高清晰度、更容易的PC/CE连接等技术标准将成为HDMI发展趋势,HDMI厂商以及设计和验证工程师将面临着如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试,如何依靠工具快速可靠地完成标准测试,以及应对标准不断更新完善等系列测试挑战。

泰克公司作为HDMI标准组织的活跃成员,在HDMI 1.0时期就率先跟进并长期与HDMI管理委员会和客户紧密合作,为HDMI的发展做出了很多贡献。“虽然HDMI标准组织仍然持续对HDMI 2.0版本的CTS进行修改尚未正式对外公告,但泰克公司已经能提供针对已掌握的HDMI 2.0标准的完整测试解决方案,包括高性能的硬件和综合软件,完整涵盖Source端、Sink端和线缆测试以及协议分析。”Allen Wang表示。

以HDMI 2.0 Source端设备的上升时间测试为例,其上升时间为42.5psec,在保证1%测试误差的前提下,这里至少需要示波器提供16GHz的带宽。泰克在这方面提供了配备TDSHT3 HDMI新版一致性测试软件的DPO/DSA/MSO70000系列示波器的选择,带宽可以达到33GHz。TDSHT3提供了各种测试,包括发送器测试、接收器测试和电缆设备测试,可以全面验证标准。通过使用由示波器、任意波形发生器、数据定时发生器、测试夹具和TDR 组成的完整的解决方案,可以执行令人信服的验证。

除了在物理层为HDMI2.0测试提供强大的带宽支持,泰克在耗时、复杂的Sink端测试也提供了高效的解决方案。例如采用AWG7000B系列可对HDMI Sink端抖动容限测试所需的所有类型线缆进行仿真,利用直接合成技术(DS),可大大缩短测试时间,并可灵活的进行可重复的HDMI测量。DS技术是一种灵活的、可重复的软件仿真方法,它先创建理想波形或损伤波形,然后通过泰克AWG7000B任意波形发生器直接合成波形。Allen Wang解释道:“对于需要多台仪器完成的复杂仿真测试,泰克只需要一台仪器就可完成,可有效节省滤波器和线缆仿真器。”

另外,针对传输视频内容的测试和验证也是本次研讨会的重点之一。作为视频测试的专业方案提供者,泰克公司的PQA600A图像质量分析仪可用于编码、转码和解码过程中的设计、评估和测试。HDMI 测试对于当今通过 HDMI 接口输出视频并采用 HDCP 加密的消费电子产品(如机顶盒和蓝光播放器)来说非常重要。PQA600A 以独特的方式将 HDCP 协议解码,允许在多个消费电子产品上进行视频质量性能比较。

“泰克公司完善的HDMI解决方案为我们的客户提供了更专业、更快速、更低成本的测试服务。”泰克公司长期的全球合作伙伴深圳百佳泰实验室协理欧勤圣说。百佳泰作为业内的IT 测试服务暨咨询机构,为全球IT 厂商提供优质的测试验证服务。2010年10月成立的深圳百佳泰实验室采用了一整套的泰克仪器,为包括SATA Gen 3 、HDMI1.4a 、USB2.0/3.0 及DisplayPort 在内的高速串行技术标准提供测试认证。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次