处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通高清DOCSIS 2.0 机顶盒解决方案支持HTML5

博通高清DOCSIS 2.0 机顶盒解决方案支持HTML5
来源:我爱方案网 时间:2013-08-09

【导读】博通新推出的低成本机顶盒方案采用了双芯片设计,并集成了全频段捕捉技术高清DVR以及DOCSIS 2.0 SoC,使基础高清机顶盒能够支持高级双向服务以更低的成本以及两倍于前一代产品的性能,为新兴市场提供了先进的技术。

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)今日宣布面向新兴市场的运营商推出一款新的参考平台,以便他们能够以更具成本效益的方式部署DOCSIS2.0双向高清机顶盒解决方案。继BCM7019HDSoC的成功经验,这款新的博通平台能够真正满足运营商当今对于更高性能、更低成本机顶盒设备的需求。

主要特点:

•    可以为家庭用户在家庭内部的所有显示屏上提供全方位的高清增值服务,能够支持宽带、视频点播、IP视频以及互动服务
•    采用小型及具有成本效益的两层电路板,并经过高度优化设计,以降低运营商的材料成本
•    BCM7584 与 BCM3308 可直接连接,无需采用其他外部高频头
•    采用的DDR3 以及串行闪存,以实现存储部件成本的小化
•    集成eSATA 接口,以实现低成本的有线机顶盒DVR设计
•    支持家庭WiFi 网络功能

随着当今消费者对于各种高清视频点播的需求日益增长,有线运营商需要一个既具有成本优势又基于成熟标准开发的解决方案,以便能够部署拥有高附加值的高清双向机顶盒。博通的这项新解决方案采用了双芯片设计,将BCM3308与BCM7584结合起来,成功满足了这一需求。BCM3308 是一款以博通业界的DOCSIS 2.0 产品系列为基础的单芯片有线调制解调器。截至目前,博通的DOCSIS 2.0 SoC出货量已经超过1.5亿颗。BCM7584是个集成了全频段捕捉技术和IP视频服务技术的低成本高清数字有线机顶盒 SoC。博通开创性的全频段捕捉技术可以使BCM7584上的四个调制解调器同时访问广播视频和调谐DOCSIS,具有全频段灵活性,频带宽度可达1GHz。全频段捕捉技术还使远程网络诊断监控成为可能,可以大大减少客服上门服务需要,为有线运营商节省大量的运营开支。

“我们新推出的高清DOCSIS 2.0 机顶盒芯片,可以让有线运营商充分利用他们的宽带网络,部署具有高收益的双向高清服务,以便与卫星电视以及IPTV供应商展开有效竞争,”博通公司宽带通信集团有线宽带副总裁John Gleiter说,“博通的这款新产品带来了其他低成本高清 DOCSIS 2.0 机顶盒所没有的性能和功能。”

除了全频段捕捉技术之外,博通的这款新的机顶盒产品还配备了3D图形处理单元,以支持采用HTML5的高级用户界面;具有高级诊断功能的频谱分析仪;以及几乎可以瞬间转换频道的博通创新性解决方案FastRTV®。与博通的上一代单芯片产品相比,拥有2000 DMIPS处理速度的新一代高清DOCSIS 2.0机顶盒解决方案的性能提高了一倍。它支持先进的条件访问安全(CAS)以及数字版权管理(DRM)技术从而提供了先进的安全功能。

为了能够进一步促进新的高清DOCSIS 2.0 机顶盒解决方案的快速部署,博通还提供了完整的单板参考设计,上面配备了经过认证的DOCSIS 2.0 软件以及Nexus-Trellis 机顶盒软件。博通的Nexus-Trellis 机顶盒软件可以支持许多流行的中间设备解决方案,其中包括新的基于开放源代码的参考开发工具包(RDK),这样可以支持从基于BCM7019的设计平台上进行快速移植和软件开发。Nexus-Trellis 软件具有大型的开放应用程序库,可以支持流行的扩展软件如 DLNA、Miracast、OpenGL、DirectFB以及Gstreamer。

产品可用性:

目前,BCM7584 和BCM3308 都可大量供货。低成本的BCM97584SFF参考设计目前也可出货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次