处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

罗德与施瓦茨推出质优价廉的测试和测量方案

罗德与施瓦茨推出质优价廉的测试和测量方案
来源:企业网 时间:2013-08-08

罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz,R&S)的测试和测量 (T&M) 解决方案是卓越品质、精度和创新的代表。现在由于罗德与施瓦茨拥有一整套通用测试仪器,用户们根本不必一直使用价格过于昂贵的测试和测量解决方案。鉴于这一点,罗德与施瓦茨及其下属公司惠美仪器 (HAMEG Instruments) 现在利用新的联合“Value Instruments by Rohde & Schwarz”标签,销售一系列价格适中的测试和测量设备。

罗德与施瓦茨将其基本的系列精确、可靠、经济型仪器归于“Value Instruments”标签之下。除频谱分析仪和示波器之外,Value Instruments 组合还含有罗德与施瓦茨及其下属公司惠美仪器的 EMC(电磁兼容)预一致性产品和电源。

优质供应商罗德与施瓦茨推出 Value Instruments 不仅是为满足大型公司的需求,也是专门针对那些过去发现罗德与施瓦茨产品价格太过昂贵的中型企业用户。罗德与施瓦茨测试和测量部门主管、执行副总裁 Roland Steffen 解释说:“在大型电子公司的开发部门和小型服务实验室中,手上的工作并不总需要进行错综复杂的测量,用户们并不总需要高端的测试与测量解决方案,他们所需要的是可靠、精确的通用测量设备。这正是罗德与施瓦茨推出 Value Instruments 的原因。Value Instruments 所覆盖的产品实用、测量准确且操作简单,还特别适合预算有限的机构使用。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22207次
2 1N4001 0.19MB 18120次
3 DAC1220E 0.95MB 16445次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15989次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14178次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11852次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9423次
8 DS1337U+ 0.28MB 9205次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9200次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9115次