处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

HID Global门禁解决方案成功应用于新国大苏州研究院

HID Global门禁解决方案成功应用于新国大苏州研究院
来源:中国电子网 时间:2013-08-08

HID Global®宣布,新加坡国立大学苏州研究院校园(下称“新国大苏州研究院”)采用HID Global 提供的高安全性IP联网门禁系统。此系统包括HIDVertX® V1000网络门禁控制器,VertX® V100门禁读卡器接口模块,和iCLASS® R10非接触式智能卡读卡器。HID 门禁系统利用苏州大学现有的局域网进行部署,以分布式结构设计,实现了严谨、灵活的限时分级权限设置,优化了重点教室、实验室、IT 机房等教学资源的利用。

针对新国大苏州研究院校园占地广,教职员及学生人数众多的特点,HID Global 将门禁点设置在校区重要办公楼的公共通道、大型公开课教室、实验室及危险物品存储室,通过门禁系统的限时分级权限管理,限制人员在指定时间进出,提升重点区域的安全。此外,系统能将门禁点设置为巡更点,允许管理中心人员设计不同的巡更路线及指定巡更人员,而当巡更点发生强行闯入或非法刷卡等异常情况,系统更可与视频监控系统联动,向管理中心发出报警信号,加强管理效率。

苏州研究院设施使用量大,门禁系统必须操作稳定。HIDVertX网络门禁控制器的脱机工作功能,能在门禁点与管理主机失去联系时,亦能正常操作,保证了校区内师生安全进出。控制器通过扩展后,数据存储容量达25万张卡片,且不会因为短期通讯故障而造成数据丢失,能充分应付校园庞大的使用量。

新加坡国立大学苏州研究院-1

新加坡国立大学苏州研究院-2

新加坡国立大学苏州研究院-3

新国大苏州研究院对于HID 门禁系统的互操作性、集成性以及稳定性深表赞赏。新系统不但能读取现有的MiFare技术教师卡,更可直接架构于现有校园网络,大大节省了安装时间及综合成本。加上系统易于扩展,能够满足日后新大楼建成的安装部署。

HID Global 大中华区营销总监赵建邦表示:“校园安全近年受到很高关注,而对于新国大苏州校区而言,人员出入繁杂,区域设定有别等特点更让我们对此项目的安防要求更为严谨。HID Global很荣幸能为广大师生提供质量和性能卓越的产品,既保障了校园安防管理难题,又提高了教学资源的优化使用。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次