处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

欧胜全新Ez2软件解决方案提供超凡的扬声器品质

欧胜全新Ez2软件解决方案提供超凡的扬声器品质
来源:我爱方案网 时间:2013-08-08

【导读】欧胜日前宣布将的软件解决方案Ez2 grouptalk和Ez2 facetalk引入其Ez2软件功能集,这些软件是专为配合诸如WM5110高清晰度音频中枢等欧胜现有的硬件平台而设计,以极大地改善移动设备扬声器质量,并面向日益增长的移动办公会议电话市场。

欧胜的Ez2 grouptalk提供了一种可在智能手机和平板电脑上实现的卓越的免提扬声器电话通话体验,这种体验以前只能在桌面会议电话设备中实现。无论是一对一语音通话还是多人语音通话,Ez2 grouptalk软件可确保在免提通话模式下,在离设备远达五米的范围内的发言在远端听起来都同样清晰,同时他们的声音将能够被清晰地捕获。在多人语音通话的情况下,比如说一次电话会议中,由于带有声学回音消除、噪声抑制和声学增益控制,可以在通话中的任何时刻帮助跟踪强的发言人声音,而不必担心外部环境噪声,从而带来高品质、清晰的对话。


欧胜的Ez2 facetalk使智能手机、平板电脑、个人电脑以及电视在进行视频通话时能够实现卓越的音频质量,特别适用于诸如嘈杂的办公室或客厅等环境。波束形成技术可以确保麦克风收音焦点集中在说话人上,并抑制波束以外的噪声源;同时全双工回声消除技术确保了自然的双向对话,说话人离智能手机、平板电脑、个人电脑或电视的距离可达一米。

“在家里、办公室或者户外,在智能手机和平板电脑上使用扬声器电话装置进行免提语音通话变得越来越常见。然而,在这些设备中这种装置的音质通常很差,尤其是无法与办公室中标准的会议电话设备相提并论。外部背景噪声往往淹没了说话人的声音,或者是当说话人离开了设备几英尺时,就无法捕获说话人的声音。类似的问题也会影响智能手机、平板电脑、个人电脑以及电视在进行视频通话时的音频质量”。欧胜微电子负责软件的副总裁Stephen Evans评论道:“欧胜的Ez2 grouptalk™是一项重大的突破,它为这些传统的扬声器电话问题提供理想的解决方案,在离开设备五米远的地方依然可以实现完美的自然通话,而不受外部噪声的影响。而Ez2 facetalk则在使用扬声器模式时确保了终极的音频和视频通话体验。”

Ez2 grouptalk和Ez2 facetalk是专为配合使用欧胜的微机电系统(MEMS) 麦克风而设计。这些软件可以面向两个和四个麦克风进行配置,同时可针对不同的麦克风位置进行调整。

Ez2 grouptalk和Ez2 facetalk是欧胜Ez2软件集中引入的软件功能,支持四个不同的HD音频解决方案领域:包括用于高清晰度语音的HD Audio Voice、用于高清晰度音频播放的HD Audio Playback、用于高清晰度音频捕获的HD Audio Capture、用于高解析度音频共享的HD Audio Share,它们独特地组合在一起提供了一种完整的、“从口到耳”的音频体验。

HD Audio Voice带有先进的降噪技术,包括欧胜先前发布的Ez2hear Rx ANC,使在任何环境中都能拥有超级清脆明了的语音通话。HD Audio Playback使用了Ez2 listen技术,包括许多声效增强功能,例如5.1虚拟环绕音效、以及低音和高音扩展功能使我们能以质量欣赏音频。HD Audio Capture支持智能设备的语音和手势控制,它使用了欧胜先前发布的Ez2 control技术,并能在所有环境中利用移动设备进行高保真音频记录,例如在家里、户外,甚至是像俱乐部或者音乐会这样的嘈杂场所。HD Audio Share采用了欧胜的Ez2 grouptalk和Ez2 facetalk技术,它支持移动电话、平板电脑、个人电脑或者电视在采用扬声器模式时获得超高质量的移动音频;无论是个人的一对一通话,或者在有多人的大型会议室或起居室中都能实现互联网电话会议。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次