处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

京东方加速推出触控显示一体化解决方案

京东方加速推出触控显示一体化解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-06

【导读】据悉,京东方目前已完成Touch On-Cell一体化LCD模组研发,On-Cell样品搭载4.46英寸qHD ADS显示屏,支持五指触控,目前已有多家手机品牌厂商表达了合作意向,预计到2014年京东方On-Cell出货量可达到2百万台/月。

京东方一直致力于触控显示一体化LCD模组的产业布局,加速推出搭载有On-Cell和In-Cell技术的显示屏幕,将对当前的触控产业、显示产业乃至智能手机格局产生重大影响。

京东方已完成Touch On-Cell一体化LCD模组研发。推出的单层On-Cell样品,搭载4.46英寸qHD ADS显示屏,支持五指触控,同传统外挂式触控相比,减少了一层Glass或Film,更环保低碳,集成度更高。通过设计优化和工艺改善,该样品克服了LCD产生的噪声干扰,产品性能满足客户要求。性能方面,产品的精确度和信号值完全可满足当前主流市场的需求,同时也在加快带有笔写和手套触摸功能的开发。On-Cell技术的成熟将推动触控产业发展,目前已有多家手机品牌厂商表达了合作意向,预计到2014年京东方On-Cell出货量可达到2百万台/月。

In-Cell方面,京东方选择以Hybrid In-Cell作为技术突破口,目前已完成一款a-Si 5英寸HD720样品制作,支持十指触控。由于Hybrid In-Cell的设计结构,决定了其信号值、准确度等性能较好。为实现In-Cell产业化,京东方也同时进行更多In-Cell技术方案的开发。

随着On-Cell和In-Cell的开发成功和推向量产,京东方将成为触控显示一体化服务方案供应商,为客户提供Total Solution解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次