处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器宣布推出首款单芯片DockPort 接口解决方案

德州仪器宣布推出首款单芯片DockPort 接口解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-08-05

日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 单芯片 DockPort 接口解决方案。该 HD3SS2521 可在笔记本电脑、超极本或平板电脑与扩展基座或软件保护器之间通过统一线缆提供音频/视频 (A/V)、USB 数据以及电源。DockPort 不但可为专有实现方案提供更低成本的替代方案,而且还可提供比标准 USB 扩展基座更多的特性。HD3SS2521 控制器可通过统一互连线缆支持 DisplayPort™、USB3.0、USB2.0 以及电源,并可提供线缆主机端与扩展端所需的控制逻辑与自动开关功能。

HD3SS2521 可帮助系统设计人员创建更低成本的更小型扩展基座,连接并同步于支持 LCD 显示器、软件保护器、键盘/鼠标、千兆以太网、存储、音频扬声器、DVD/蓝光媒体播放器以及智能手机的各种计算机。

HD3SS2521 的主要特性与优势

• 单线缆解决方案:双向 2:1 开关可管理 DockPort 检测以及信号与电源开关。它可通过统一线缆支持显示器、USB、电源以及计算机扩展接口,帮助设计人员创建更小、更低成本的扩展基座;

• 更小的电路板尺寸,更低的 BOM 成本:与可通过统一连接器提供数据及 A/V 内容的同类竞争实施方案相比,高集成 5 毫米 x 11 毫米封装可将板级空间锐减三分之一,将 BOM 成本锐降 50% 以上;

• 通过线缆提供电源与充电功能:双向电源可为主机端计算机实现上游充电,并为一个或多个软件保护器实现下游供电,因此可减少连接数;

• 多监控器支持:HD3SS2521 支持 USB 3.0 数据双通道模式工作,不但可支持 30 帧每秒 (fps) 与 30 位每像素 (bpp) 下高达 4K2Kp 分辨率的单个监控器,而且还支持 60 fps 下分辨率等于或小于 1920 x 1200p 的多监控器。在 USB 2.0 四通道模式下,其支持以下配置:1)60 fps 与 30bpp 下的一个 4K2Kp、2)30 fps与 30bpp 下的两个 4K2Kp 监控器,或者 3)60 fps 下分辨率等于或小于 1920 x 1200p 的 4 个或更多监控器。

系统设计人员可扩展 DisplayPort 范围、支持多视频接口,并可通过将 HD3SS2521 与其它 TI 接口产品整合,新增更多开关及 USB SuperSpeed 端口。互补型产品包括 SN75DP130 DisplayPort 1:2 再驱动器开关、SN75DP126 DisplayPort1:2 再驱动器开关、SN75DP139 DisplayPort 至 TMDS 转换器、HD3SS212 DisplayPort 1.2 2 至 1 差动开关、TUSB8040A1 四端口 USB 3.0 集线器以及 HD3SS3412 四通道差动开关。

工具与支持

参考主机侧评估板 (EVM) 与扩展端 EVM 现已开始提供,可加速 DockPort 系统开发。同步提供的还有 HD3SS2521 HSPICE 模型,其可验证主机及扩展信号完整性。

采用本 DockPort 进行设计的工程师可通过 TI E2E™ 社区消费类及计算论坛向 TI 专家咨询问题。

供货情况、封装

采用 56 引脚 WQFN 封装的 HD3SS2521 现已开始供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次