处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

强推四核/八核方案 联发科引爆多核战

强推四核/八核方案 联发科引爆多核战
来源:新电子 时间:2013-08-05
联发科 将点燃新一波多核心处理器战火。为持续拓展行动装置和电视品牌客户,联发科除规画在2013年底发表下世代手机用八核心处理器,以及平板四核心整合型系统单晶片(SoC)外,并将于2014年抢推新款支援4K×2K显示规格的智慧电视(Smart TV)四核心SoC方案,将使处理器多核之战全面蔓延。
联发科总经理谢清江表示,联发科日前已抢先业界发表下世代八核心Cortex-A7处理器,透过该公司独特的核心配置、丛集(Cluster)切换、电源和散热管理技术,将实现八颗中央处理器(CPU)核心同时运作的超高效能,并将功耗控制在与现有四核心方案同级或甚至更低的水准,让智慧型手机迈向更高规格。

近期联发科亦取得安谋国际(ARM)Cortex-A12核心授权,由于该核心每瓦效能和尺寸均相当优异,因此该公司也旋即展开相关的四大核(Cortex-A12)四小核(Cortex-A7)或全八核Cortex-A12处理器架构研发,准备于明年发动新一波八核心晶片攻势。谢清江强调,今年四核处理器将从高阶手机大举渗透至主流机种,高阶手机业者为突显产品差异化,改搭八核心方案的需求已开始浮现,因而也驱动联发科快马加鞭冲刺八核心设计,以满足客户需求。

与此同时,平板业者也看好多核心处理器将为产品带来高度附加价值,正相继扩大导入。为争取平板市场商机,谢清江透露,联发科将于今年第三季量产双核Cortex-A15加双核Cortex-A7的四核心异质双工处理器--MT8135;并将于年底揭橥一款整合四核心应用处理器、3G基频处理器和无线区域网路(Wi-Fi)/蓝牙(Bluetooth)4.0 Connectivity晶片的平板SoC,全力拉拢品牌客户。

值得注意的是,联发科也将多核心风潮带入智慧电视领域。谢清江认为,电视迈向智慧化、超高画质显示设计,对处理器的要求将与日俱增,今年上半年已看到大多数品牌业者采用双核心方案,预估今年下半年至明年将升级至四核心规格;因此,联发科也积极打造支援802.11ac高速联网和4K×2K显示功能的四核心SoC,将于明年亮相,进一步扩大在中高端智慧电视市场的影响力。

除此之外,联发科更部署多频多模长程演进计划(LTE)、802.11ac和近距离无线通讯晶片(NFC)晶片,相关产品将于今年下半年陆续导入量产,并将延续其高整合设计方针逐步与应用处理器结合,足见其在智慧联网装置晶片市场的布局日益完整。

事实上,联发科今年上半年大举抢进乐金(LG)、索尼(Sony)、华硕、宏碁和联想等品牌厂供应链,在行动装置晶片市场已缴出漂亮的成绩单,第二季营收不仅较去年同期飙涨42%,毛利率也较前季提升1.1个百分点至43.2%;展望第三季,该公司增加高阶产品组合后,更将带动晶片单价走扬,有助其整体毛利率维持在42.5~44.5%的高档表现,且营收可望季增5~13%,达到全年高点。

由于晶片销售状况亮眼,联发科也更具投资信心,全面扩充多核心整合型SoC产品阵容,俨然将「多核」设计视为强力武器。此将牵动市场竞争态势转变,加速手机处理器从四核规格竞争演变至八核心设计竞赛,而平板处理器亦将以四核心为标配,并逐渐整合行动通讯和Connectivity方案;至于智慧电视则将正式进入四核处理器时代。
















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次