【导读】今天教大家DIY的逆变器和一般的逆变器不一样,这个逆变器是高频逆变器,一般用于驱动几百瓦的灯泡,能够轻易满足户外照明的用途。逆变器想要大功率就要用IGBT,本文主要讲的是用场效应管做逆变器。
逆变器(inverter)是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。
至于我在这里教大家做的逆变器,和一般的逆变器不一样,这个逆变器是高频逆变器,一般用于驱动几百瓦的灯泡,能够轻易满足户外照明的用途。逆变器想要大功率就要用IGBT,我这里主要讲的是用场效应管做逆变器。
为什么不用三极管,而用场效应管呢?原因就是:
(1)场效应管是电压控制器件,它通过VGS来控制ID;
(2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强;
(6)由于不存在杂乱运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
而且今天教大家做的逆变器,不能用三极管做,只能用场效应管或IGBT。
这个逆变电路就是大家熟悉的ZVS(软开关电路)如下图。
这个电路特别在高效率,深受电子爱好者的称赞,原因是场效应管发热很少,几乎不发热。
原因就是软开关,至于ZVS就不多说了。
大档测试:
视频:
视频密码:T1438
注意,在测试电路时,不能用手触摸电路板,否则会有严重的电击事故。
由于逆变器输出是高流高压,不能触摸,否则会被电击。
测试时请注意元件的安装和摆放,不能把元件反转来安装。
然后焊接10K电阻。
然后把12V稳压管焊接上去,我的稳压管于普通的不一样,我感觉这个好。
跟普通玻璃壮的稳压管比,这个做ZVS拉弧猛多了,我也不知道这个是什么稳压管~
然后把1N4007也焊接上去。
然后就是470欧3W的电阻。
然后准备好两个1200V 0.3μ的电磁炉电容。
然后焊接~焊接能力还是很烂~~
准备以下零件:
10K 1/4W 电阻 X2
470欧 3W电阻 X2
1N4007二极管 X2
12V稳压管 X2
1200V 0.3μ电磁炉电容 X2
磁环(电脑电源上有得拆) X1
1MM漆包线 1米
1.2M漆包线 数米
接线端子2P(脚距5mm) 3个
接线端子3P(脚距5mm) 2个
零件如下图。
然后发给布线图,免得一些人迷惘不懂怎么布线。
然后开始制作,先焊接好接线端子。
焊接很渣渣~没办法,洞洞板是便宜的,焊锡也是便宜的~