处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新型LED背光驱动方案,针对中小尺寸液晶屏

新型LED背光驱动方案,针对中小尺寸液晶屏
来源:我爱方案网 时间:2013-08-02

【导读】圣邦微电子的支持4并10串LED驱动SGM3732/SGM3725,主要针对中小尺寸液晶屏背光驱动应用。作为前一代SGM3727/SGM3729背光驱动的升级产品,提升了芯片转换效率及环路稳定性设计,可广泛应用手机、GPS、POS、MID、DSC、DPF等带有液晶显示功能的便携产品。

圣邦微电子(SG MICRO)于2013年Q1推出支持4并10串LED驱动SGM3732/SGM3725,主要针对中小尺寸液晶屏背光驱动应用。作为前一代SGM3727/SGM3729背光驱动的升级产品,提升了芯片转换效率及环路稳定性设计,可广泛应用手机、GPS、POS、MID、DSC、DPF等带有液晶显示功能的便携产品。

SGM3732/SGM3725作为圣邦微电子新一代的串联LED驱动,工作电压为2.7V ~ 5.5V,支持4并10串共40颗LED灯输出,内部开关限流1.3A。SGM3725/SGM3732分别支持单线脉冲调光和PWM调光,可以适应多种平台需求。同时高达32阶的单线调光(SGM3725)以及弹性的PWM调光(SGM3732),都可以较好的避免调光过程中的屏幕分级闪烁问题。在3.8V输入,输出支持2并8串LED灯串时,效率高于87%(配用常见的麦捷22μH功率电感),相比传统升压串联LED驱动,可以显著提升电池使用寿命。SGM3732/SGM3725内置软启动功能,可有效防止冲击电流产生,并支持内置38V的OVP过压保护。TSOT-23-6小型超薄封装,可以极大地减小PCB面积

SGM3732/SGM3725是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40℃到+85℃,采用TSOT-23-6封装。

相关信息与供货情况:

如需获取产品资料及样片,请联系圣邦微电子(SG MICRO)各地办事处或代理。SGM3732/25已于2013年第1季度开始量产,大宗订货周期为6-8周。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次