处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Linear推出全新完整的PMIC电源管理解决方案

Linear推出全新完整的PMIC电源管理解决方案
来源: 时间:2013-08-01

  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出完整的PMIC电源管理解决方案LTC3676和LTC3676-1,适用于多种便携式处理器,其中包括飞思卡尔i.MX6系列、PXA、OMAP、ARM Cortex和其他先进便携式微处理器系统。LTC3676和LTC3676-1包含4个用于内核、存储器、I/O和片上系统(SoC) 电源轨的同步降压型DC/DC转换器,以及3个用于低噪声模拟电源的300mA低压差(LDO) 稳压器,并具有动态控制和排序功能。LTC3676-1配置了一个用于电流供应/吸收和跟踪操作的1.5A降压型稳压器以支持DDR存储器终端,并且还增设了一个用于DDR的VTTR基准输出。这两个引脚的特性取代了LTC3676的LDO4使能和反馈引脚。支持多个稳压器的是一种高度可配置的电源排序能力、动态电压调节输出电压控制、一个按钮接口控制器、以及通过 I2C 接口实现的稳压器控制,并具有大量的状态报告功能和一个中断输出。

  LTC3676的4个恒定频率电流模式降压型开关稳压器在内部进行补偿,并提供了高达2.5A、2.5A、1.5A 和 1.5A的输出电流,而且具有完整的I2C控制,包括可选的开关频率(2.25MHz 或1.125MHz)和定相。该器件的上电默认频率为2.25MHz,并拥有用于降低EMI的开关边缘速率调节功能。每个降压转换器具有一个基于DAC的动态受控输出基准和一个外部反馈引脚,以设定标称输出电压范围。可采用I2C接口设定三种操作模式:脉冲跳跃 (支持100%占空比)、突发模式 (Burst Mode) 操作 (其有利于在低输出负载下实现效率)、或者强制连续模式 (其可在轻负载条件下限度地抑制输出电压纹波,并优化电压输出设定点之间的动态摆率控制)。

  另外,LTC3676还具有4个用于低噪声模拟电源的LDO,包括3个具有不同的固定和可通过I2C选择的电压选项组合之300mA电源轨;这些稳压器中有2个具有可调输出。另一个LDO是一个始终保持接通的25mA电源,其具有一个可利用电阻器设置的输出电压。

  LTC3676的通用I2C串行端口用于控制稳压器使能、输出电压电平、动态电压调节、操作模式和状态报告。稳压器启动的排序操作可通过按期望的次序将稳压器输出连接至使能引脚或通过I2C端口来完成。系统上电、断电和复位功能受控于一个按钮接口、引脚输入或 I2C接口。I2C定义的断电排序允许把每个稳压器分配至4个关断时隙中任何一个。其他特点包括可调温度报警和停机、可调欠压报警和闭锁、电源良好、中断请求输出(/IRQ) 和复位输出 (/RSTO) 、以及接口信号,如待机电压 (VSTB) 引脚,其同时在多达4个电源轨上切换编程运行与待机输出电压。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次