处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

凌华全系列工业级移动计算解决方案将亮相深圳博览会

凌华全系列工业级移动计算解决方案将亮相深圳博览会
来源:EEWORLD 时间:2013-08-01

    凌华科技将于8月15日盛装亮相物联网行业盛典——2013第五届深圳国际物联网技术与应用博览会。为期3天的年度盛会将在深圳会展中心隆重揭幕并持续至8月17日。本次展会中凌华科技展出了全系列工业级移动计算产品,提供完善的解决方案。欢迎莅临凌华科技展台:深圳会展中心B126-127。

    此次展会,凌华科技将展出的智能型触控电脑、高亮度智能屏以及工业级移动手持数据终端等系列新品。工业级移动手持数据终端提供绝佳的灵活性与超便利的用户接口,结合了NFC/RFID、条码扫描器以及无线传输功能,可满足终端使用者在应用层面上的多项需求,也可广泛运用在各种产业领域。

    智能型触控电脑无风扇的设计搭配全平面触控式屏幕,加上脚架与悬臂式不同固定方式的设计,还符合IP54防尘防水等级。这种无风扇设计不仅具有时尚的外观设计,更带来绝佳的高灵活性,有别于一般工业级触控式电脑,其高性能与可靠度满足多样化需求。

    高亮度智能屏提供多样化的尺寸选择与低功耗表现,即使是薄型机壳也皆可安装。用户可根据不同的工作环境需求,选择适用的平台,模块化的设计缩短开发周期,可适用于不同产业用途。

关于凌华

    凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、ISO-13485、台湾精品、TL9000等多项认证。凌华科技为Intel®智能系统联盟(Intel® Intelligent Systems Alliance)会员,PICMG协会和PC/104协会可参与制定规格的会员,PXI Systems Alliance协会董事会及等级会员,以及AXIe联盟战略会员。目前在美国、新加坡、中国、日本、德国设有子公司,在印度、韩国、法国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次