处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大推出TOSHIBA应用于云储存的解决方案

大联大推出TOSHIBA应用于云储存的解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-08-01

2013年8月1日,致力于亚太区市场的电子元器件分销商--- 大联大 集团宣布,其旗下诠鼎集团推出Toshiba 半导体 应用于云端存储装置的完整解决方案。这一系列完整解决方案是东芝半导体针对云端储存应用装置的各种需求所提供。其中包括更高性能的数据传输功能TransferJetTM 系列产品、储存设备以及完整的Discrete产品阵容(MOSFET, Logic ICs) 等。

东芝半导体的TC35420是一款无线IC产品,支持用于近距离无线传输技术的TransferJet™ 标准。TransferJet™ 的联盟为这个技术确定了标准。该IC 器件通过采用RF-CMOS工艺将TransferJet™ 功能,即无线、数据信号处理、主机接口和存储接口的功能集成在单一芯片上。TransferJet™ compliant IC产品线包含无线IC的TC35420XLG、接收器模组TJM35420XL、含microSDIO的TJM3542US以及带USB Dongle的TJM35420UX。


TC35420特征示例:

1.接收端:灵敏度 (PER = 1%);522 Mbps时为-70.7 dBm;261 Mbps时为-77.2 dBm;65 Mbps时为-84.0 dBm;

2.发送端:输出功率范围: -62 dBm至-35 dBm (以1-dB为一个阶);EVM : -31 dB;

3.备注:PER: 错包率;Mbps:兆位/秒;EVM:误差向量幅度。

TC35420框图

除单芯片之外,东芝半导体还提供了TC35420的原型模型及评估板,原型模型的尺寸为7.5 x 7.5 mm。评估板(EVB)拥有一个SD板界面、一个射频连接器, 能够简化与各种电耦的连接。

近距离无线传输技术TransferJet™ compliant IC

TransferJet™是一种近距离无线传输技术,其特点是操作简单、通讯安全并且能进行高效的数据传输。TransferJetTM简单、安全、快速和稳定,所以其越来越广泛地应用于各种应用场合,例如家庭用品、办公室用品、手机和汽车电器等。

TransferJet™ 产品特征为单芯片解决方案;独特RF-CMOS工艺:内置 RF 射频部件,RF 射频开关,匹配电路和 LNA (低噪音放大器);具有非常高传输速度的主机接口;SDIO UHS-I支持;低功耗,功率减少的结构使电池漏电很少;单电源供电;小型封装:4.0 mm x 4.0 mm x 0.5 mm LGA81。

Near-line HDD

除了上面提到的TransferJet™系列产品,本次还提供大容量用于服务器,存储系统,和数据中心的近线(near-line)硬盘驱动器---多用于数据存储的ICT(信息及通讯科技)产业。



晶体管

另外晶体管也是本次推出产品之一,包括高-VDSS MOSFET—TKxx系列,低-VDSS MOSFET—TPCA系列以及小信号MOSFET: SSM系列。

单闸逻辑IC(L-MOS)

本次推出产品中还包含单闸逻辑IC,该产品可以提供快频率响应、超薄以及低电压便携式设备的高要求,例如,小的表面黏贴型封装(FSV,1毫米×1毫米)以及保证0.9 V操作的TC7SG系列。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次