处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

还把钥匙藏在花盆里给客人?看看智能门锁的解决方案吧!

还把钥匙藏在花盆里给客人?看看智能门锁的解决方案吧!
来源:我爱方案网 时间:2013-07-31

【导读】智能机的出现革新了很多被延续几百年的人们的行为方式,如移动支付。现在,一款智能门锁正在试图用智能机取代人们使用了几百年的钥匙。它通过蓝牙连接,用智能机开门,还能实现用智能机实现对防盗门的远程控制。它另一个特点是能给客人发送电子钥匙,你再也不用讲钥匙藏在花盆底或门垫下了!



我们家里防盗门上用的钥匙一般都要随身携带,容易丢失。即便是磁卡不方便保管。Goji的做法,是把门锁变成一台微型电脑,把你平时在外不离身的智能机当做钥匙。然后通过蓝牙连接,用智能机开门。

这种智能门锁的优点是显而易见的。首先你不必随身携带额外的钥匙或磁卡,其次也不用担心防盗门会被撬,因为Goji不是传统的机械门锁,还有重要的一点是你可以用智能机实现对防盗门的远程控制。


我们先来看看Goji的外观设计,如下图:


没有实体按键,完全是一个圆柱体嵌入在了防盗门中。这就是为什么Goji不怕撬锁,因为无从下手。从图中可以看到,对于居所的主人或是特定的访客,Goji的LED屏幕上会显示来者的名字,以及门锁状态(开/关)、时间等信息。

而开锁方式及其简易:只需拿手机在门锁前划一下即可,这个过程是通过Bluetooth Low Energy(蓝牙低功耗技术,又叫Bluetooth Smart)实现的,使用的是银行级别的加密手段以防被破译。

接下来介绍Goji酷也是能体现其科技价值的一种用法:给访客发送电子钥匙。

这是Goji对“家中没人时有来访者”这一情境的智能解决方案,其分为两种使用模式。种是,当有未预期的人来访时,Goji会向你的手机端发送来访者的照片,如果你认识此人,则则可以远程开锁。


第二种是,给期待的访客发送电子钥匙,比如你的好朋友、家庭清洁工等。你可以使用Goji的应用来创建一个电子钥匙(如下图),设定接收人的邮箱、钥匙有效期、具体的来访时间以及进入提醒。

这种智能解决方案解决了一个很现实的问题:当有于预期的人来访时,不必再把钥匙藏到花盆里或留给邻居,直接发送电子钥匙给对方“授权”其进入即可。这个方案很适合Airbnb上的短租客。


如果你觉得,每次进出家门都要从包里掏出手机来扫一下时间很“麻烦”的事情的话,Goji为你提供了一个“懒人”的智能解决方案:自动开门。根据你的手机定位,Goji能够判断你是在家中还是在室外。这样,当你走进或远离Goji时,它能根据你的方位自动开关门锁。你甚至都不用伸手去掏手机。


此外,你可能会担心:万一手机不小心放在室内,而我正好出门接了个快递怎么办?或者,万一我手机没电了怎么办?对于这一个情景,Goji就没有智能解决方案了,你只有借一个手机然后打给Goji的客服,通过口令让其远程帮你开门。Goji的客服中心是7*24小时运营的,即便门锁出现了硬件故障,他们也能在短的时间内从就近调派工程师去帮你修理。

后,Goji还对传统的钥匙“情节”做了一个保留,为你提供了一个类似于车辆上用的安全遥控器原理的蓝牙装置,可以挂在钥匙链上。此外,还有两把传统的机械钥匙以防万一。

这是出于特定的情形的考虑:对于没有智能机的小孩或者你出门跑步不愿携带智能机一类的情况。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次