处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

挑战树莓派:更多可供选择的开发板替代方案

挑战树莓派:更多可供选择的开发板替代方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-31

【导读】树莓派(Raspberry Pi)凭借着它在性能和价格方面有一个很好的平衡点,使得很多硬件玩家会想买一个来“练练手”。但是现在市场上有很多树莓派类似的开发板也不少,而且部分产品的硬件性能超越了B版。这里为大家介绍一些可替代树莓派的解决方案。

树莓派(Raspberry Pi)是一块跟信用卡差不多大小的开发板,它的初衷是以低廉的硬件和开源软件扶持一些落后地区的电脑科学教育。由于它在性能和价格方面有一个很好的平衡点,所以很多硬件玩家也想买一个来“练练手”。

自推出市场以来,树莓派受到广泛追捧,很多硬件玩家用它来做机器人、穿戴式设备(比如说山寨版的Google Glass),曾经出现过供不应求的状况。不过话说回来,市面上跟树莓派类似的开发板也不少,而且部分产品的硬件性能超越了B版。

下面列举一些树莓派的替代方案。

Cubieboard

Cubieboard所采用频率为1G的ARM Cortex A8处理器,内置Mali400图形处理器。它拥有1G DDR3内存、4GBNand Flash(用于储存系统)和可扩展存储的microSD卡槽。机身两侧拥有96个扩展Pin,可以连接LCD、SPI接口设备和传感器等等。比起树梅派,Cubieboard还提供了SATA接口。

这款产品的尺寸为10cm×6cm,售价49美元。

pcDuino

pcDuino是美国开源硬件厂商SparkFun开发出来的,售价为59美元。这款产品也是采用主频为1GHz的ARM Cortex A8处理器、Mali400图形处理器。储存方面,它拥有1GB的DDR3内存和2GB的Flash存储空间。

pcDuino的尺寸为12.5cm×5.2cm,兼容Arduino接口。

UDOO

据Kickstarter上的介绍,UDOO就相当于4个树莓派+Arduino DUE。这款开源硬件搭载了1GHz的Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9处理器,主板上还搭载了一颗和Arduino DUE一样的Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3处理器。

这款产品提供了两个版本供极客选择:99美元版和129美元版。后者采用的是四核处理器,而且提供SATA接口。其他方面,这款产品内置1GB的DDR3内存,HDMI、RJ45网口、Mini USB、USB、Micro SD等接口齐全。

如果你只纯粹装个Android系统玩一玩的话,其实国内有一款型号为MK802的USB便携电脑Android 4.0 mini PC是现成的。不过多数买开发板的硬件玩家更喜欢拿它们来折腾,而不是做简单的PC。

Swift Board

Swift Board这款产品也是国人开发出来的,它采用了主频为1GHz的ARM Cortex-A8处理器,集成Mali400图形处理器。存储方面,它提供1GB DDR3内存和2GB NAND Flash。

该产品的特点是集成了WiFi和蓝牙,不过没有支持有线网络的接口。不管是软件还是硬件方面,它都是开源的,淘宝价为285人民币,应该是今天所介绍的产品中便宜的。

BeagleBone Black

BeagleBone Black是一款为数不多可以在10秒内启动Linux的开发板,其尺寸为8.6cm×5.3cm。可能是受到树莓派“刺激”,这款产品的价格降到了45美元。

BeagleBone Black使用了德州仪器的1GHz ARM Cortex-A8处理器,集成了3D图形加速器。另外它拥有2GB的eMMC存储、512MB的DDR3内存和一个可扩展存储的microSD卡槽。板子两边有46pin的插槽,可连接3D打印机、计数仪、LED屏幕等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次