处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx 在IPCE上展示先进的工业和嵌入式解决方案

Xilinx 在IPCE上展示先进的工业和嵌入式解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-07-31

在2013 工业计算机及嵌入式系统展(IPCE)上,针对工业及嵌入式应用,赛灵思将联合生态系统企业展示基于 Zynq-7000 All Programmable SoC 的六大系统级解决方案

中国深圳, 2013年7月31日--All Programmable FPGA、SoC和3D IC的供应商赛灵思公司( Xilinx , Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布将在即将于8月1日到3日举行的2013 工业计算机及嵌入式系统展 (IPCE)上,针对工业及嵌入式应用展示其基于 Zynq-7000 All Programmable SoC的机器视觉和工业控制等六大系统级解决方案,以及相关生态系统支持。与此同时,赛灵思公司全球ISM (工业、科学和医疗)部市场经理林逸芳(Yvonne Lin)女士将参加同期举行的“电机控制论坛”上并发表题为“使用 Xilinx 方案提高马达控制驱动性能”的主题演讲。欢迎参加演讲环节并访问8月1日-3日赛灵思位于深圳会展中心二号展馆的展位,展位号:2C26。

赛灵思技术主题演讲

2013年8月1日,下午3:00 - 3:30 .
主题:使用 Xilinx方案提高马达控制驱动性能
演讲人:赛灵思公司全球ISM (工业、科学和医疗)部市场经理林逸芳(Yvonne Lin)
时间:2013 年 8 月 1 日 15:00 – 15:30
地点:深圳会展中心 - 分论坛 2 电机控制论坛
Xilinx All Programmable FPGA 和基于 SoC 的解决方案和平台可充分满足当今磁场定向控制 (FOC) 等复杂控制算法所提出的苛刻的时序和性能要求。和仅在软件处理简单的电机控制和低时钟速率的传统 MCU 和 ASSP 相比,赛灵思28nm FPGA 和 Zynq™-7000 All Programmable SoC可以提供卓越的并行处理能力、实时的性能、快速的计算速率以及连接的多样性。此外,Xilinx 器件还通过更紧密的可编程系统集成来降低成本,通过实时的可编程性来减少风险和设计周期,并通过实现 PID 控制器、Clark/Park 转换和空间矢量 PWM 等高性能数字信号处理技术来缩短处理周期。通过该演讲,您将更多地了解赛灵思一代的马达控制优势,为您的下一代更智能的工业应用提供全新的思路。




赛灵思带来的基于Zynq-7000 All Programmable SoC 的六大解决方案演示包括:
• 马达控制方案演示—Zynq-7000 All Programmable SoC 智能驱动平台实现了高精度、低噪音、多轴马达控制,以及运行QNX实时操作系统的同时实现以太网通信的处理能力,展示了一个真正的单芯片驱动系统。

• 应用于机器视觉领域的以太网视频传输协议演示—主要展示针对机器视觉应用Zynq-7000和Artix-7解决方案。机器视觉应用中的高带宽GigEVision协议用以通过以太网传输多个视频流,同时支持多个节点和低开销。赛灵思合作伙伴Sensor to Image所提供的演示将展示其在软件和硬件领域的优势。
• 基于Zynq-7000 的SoftPLC开发平台演示—赛灵思(Xilinx),德国科维软件(KW-Software),POWERLINK,安富利(Avnet)联合发布基于Zynq-7000的预集成开发平台,用以快速、精准地实现工业自动化控制应用。
• 可靠的以太网方案演示—Xilinx的合作伙伴SoC-E将向您展示可靠的、高容错的以太网通信方案,该方案具有高精度的时序功能,可以应用于能源市场,比如电力自动化和智能电网。同时还将向您展示如何在Zynq-7000 All Programmable SoC上实现高可靠无缝冗余协议(HSR)和并行冗余协议(PRP)。
• ZedBoard开发板上的POWERLINK主/从方案演示—此demo将向您演示基于Zynq™-7000 All programmableSoC的高性能POWERLINK Master方案。Zynq-7000平台是那些需要高性能运动控制与(或)工业网络性能的设计的理想之选。从EPSG上可以下载免费的IP和参考设计,为您提供全面的工业控制开发平台。
• ZingSoM模块演示—ZingSoM模块是针对OEM类型和小批量试生产型客户量身定制的一款Zynq小系统板,集成了Zynq AP SoC系统所需的常用组件,包括DDR3和Flash,以及千兆网卡和USB接PHY芯片



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次