处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LG投资LED驱动半导体解决方案

LG投资LED驱动半导体解决方案
来源:中国行业研究网 时间:2013-07-31

导读 :节能应用控制器(PAC)平台和ActiveDirectDrive LED 驱动 半导体解决方案可实现前所未有的节能和成本节约.

节能应用控制器(PAC)平台和Active Direct Drive LED驱动半导体解决方案可实现前所未有的节能和成本节约.

灵活且高度集成的半导体电源管理解决方案领域的今天宣布,LG电子公司(LGElectronicsInc.)成为一轮战略融资的主要新投资者,这轮融资将加快适用于LG电子的多样化行业电子产品系列的电源半导体解决方案的开发。

LG电子能源组件业务负责人SamHa博士说:“Active-Semi的电源解决方案和固件可以满足LG电子严格的下一代电子系统空间和成本要求。我们对Active-Semi的投资以及与该公司的合作将使这个灵活的节能应用控制器平台实现快速广泛部署,该平台广泛应用于我们的智能家电和空调系统等众多产品系列。”

LG电子初将使用Active-Semi的节能应用控制器(Power Application Controller(PAC))平台来实现全球范围内向节能家电的快速转换,然后拓展至可以利用该平台优点的其他应用。

LG电子将与U.S.Venture Partners和Tenaya Capital等Active-Semi的现有投资者一起参与这一轮700万美元融资。

Active-Semi董事长兼U.S.Venture Partners普通合伙人Winston Fu说:“我们很高兴LG电子能够对Active-Semi进行战略投资。他们是Active-Semi技术的重要客户以及投资团队的重要一员,我们非常重视他们。”

Active-Semi首席执行官Larry Blackledge说:“LG电子是我们移动充电解决方案的长期重要客户。这项新投资进一步肯定了我们开发全球节能和灵活PAC平台的方法。Active-Semi继续快速赢得重要客户,这些客户非常看重我们的PAC平台以及LED照明和移动充电解决方案以低总拥有成本提供的全面电源管理功能。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次