处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altium携手芯科发布全新EFM32 Gecko MCU设计内容

Altium携手芯科发布全新EFM32 Gecko MCU设计内容
来源:21ic 时间:2013-07-31

Altium 近日发布了一系列新的、板级设计的元器件库,这些元器件是由Silicon Labs近收购的Energy Micro公司开发的、基于ARM Cortex-M架构的 EFM32 Gecko 微控制器。使用Altium的电子设计软件Altium Designer的设计人员可直接访问Altiumlive在线内容系统,获得板级元器件模型和相应的供应链信息,如实时价格和供货情况等。相应的元器件的价格和供货信息直接来自Digi-Key、Arrow和Farnell等分销商和销售商。

Altium CAD数据库与设计数据开发产品经理Rowland Washington表示:“Altium和器件制造商之间的密切合作使得我们的客户可以放心地使用即时可用的设计IP。我们很高兴看到EFM32 MCU系列元器件可以直接用于Altium Designer的硬件设计,在此之前我们的 TASKING的ARM开发套件也提供了EFM32系列器件的支持。”

EFM32 MCU

AltiumLive中存储的元件模型包括用于PCB设计的原理图符号、PCB封装和详细的机械3D模型。相关的元器件价格及供货数据将直接从分销商和供应商的网站获取。AltiumLive还提供大量与设计有关的内容,包括培训和设计技巧视频、参考设计和大量文档资源。

本次发布的板级EFM32系列元器件库,涵盖了整个Gecko微控制器的240多个MCU器件。EFM32系列产品是非常节能、适于超低功耗应用的32位微控制器。Energy Micro构建的EFM32系列微控制器,包含了32位ARM的带有FPU的Cortex-M4架构、Cortex-M3架构和Cortex-M0架构,这些器件具有超低的功耗、更快的处理时间、快速的唤醒以及超低的待机电流。

“Altium解决方案是电子产品设计的新型统一工具”,Silicon Labs微控制器业务团队软件部高级工程主管Øyvind Grotmol表示。“该解决方案在开发和设计方面已极度简化,EFM32 MCU产品组合与对设计者来说简单易用的配套工具相结合,这是客户选择产品平台时的主要考虑因素”。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次