来源:电子工程世界
时间:2012-03-23
据诺达咨询调查显示,CMMB芯片市场已经扩至8家,虽然创毅视讯一家独大现象没有改变,但随着TD+CMMB手机定制量的增大,市场份额将会出现变化。
早期,CMMB芯片厂商很多超过了20家。但是能够出货的只有创毅视讯、思亚诺、泰合志恒、展讯四家,而又集中在创毅视讯和思亚诺两家。
随着CMMB市场发展的明朗化,越来越多的芯片厂商加入了这场竞争,目前已经扩展至8家,苏州中科半导体、中科院微电子、瑞芯微和爱浦加入其中。
根据 诺达咨询发布的《中国移动多媒体广播电视(CMMB)产业研究报告2011》数据分析,创毅视讯和思亚诺芯片销售占CMMB芯片总销售量的 93.7%,分别是62.55%、31.18%。
创毅视讯从2008年到现在市场份额一直稳保。思亚诺则从2008年的21.5%至2009年的26.5%,再到2010年的32.4%,一路攀升了,一直在拉近与创毅视讯的距离。
诺达咨询认为,CMMB市场导入阶段竞争者少,市场份额容易被少数厂商所掌控,但是着市场的逐步明朗和成熟,出货CMMB的厂商必然增多。而且,目前CMMB手机终端的销量很大程度上受制于中国移动定制的TD手机。所以,一旦有CMMB厂商和TD+CMMB定质量增大,市场地位必然会受到影响。