处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英特尔与百度成立移动应用测试中心

英特尔与百度成立移动应用测试中心
来源:21ic 时间:2013-07-29
英特尔 和 百度 近日宣布,双方联合建立的移动测试中心(MTC)正式启动,为广大的移动开发者提供完全免费的 移动应用测试 和移植服务。

正式启动的移动测试中心将免费为开发者提供包括从后台服务器到前端移动设备的使用,方便开发者对所开发的APP进行调试,缩短上架时间。

对于英特尔而言,这个测试中心主要是方便移动开发者所开发的移动APP应用更好的适配采用英特尔X86架构移动芯片(凌动处理器)的终端设备。

目前而言,更多的移动终端采用使用ARM架构的芯片,而百度也通过百度开放云提供相应的免费测试服务。

百度移动云事业部副总经理黄庄表示,通过与英特尔的合作,广大的开发者将能够很快地接触到使用基于英特尔芯片的移动终端的用户。

另据黄庄透露,百度开放云平台已经有25万名注册开发者,并已经进行了1000万次以上的移动APP应用测试,并且数据还在迅速增加。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次